工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我们有 J7200 EVM、并希望将四个以太网扩展板的多个端口配置为 A72上可用的仅 MAC 端口。
如果我理解正确、这可以通过两种方式实现:
1.通过本地 Linux 驱动程序
2.通过 ethfw
对于选项1、我必须通过覆盖层 k3-j7200-evm-quad-port-eth-exp.dtso 转到该路径、对吧?
那么、选项2需要做些什么?
我找到了以下常见问题解答(以及其他主题):
[常见问题解答]在以太网固件+ Linux 用例中、如何将仅 MAC 端口添加/映射到 A72 (Linux)客户端? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
但是、对于最新的 SDK 而言、这个线程和其他线程似乎已经过时。 遗憾的是、从 ethfw 文档中也不完全清楚。
您能向我指出正确的方向吗?
什么是必要的自适应?