This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:AM62A74AUMSIAMBRQ1、VOUT_DATA 到 HDMI 收发器芯片总信号长度规则适用于 PCB 布线

Guru**** 2337870 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7, AM62A7-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516318/am62a7-q1-am62a74aumsiambrq1-vout_data-signals-to-hdmi-transreceiver-chip-total-signal-length-rule-on-pcb-routing

器件型号:AM62A7-Q1
主题中讨论的其他器件:AM62A7

工具/软件:

您好、

问题1:

我们已使用 VOUT_DATA0至 VOUT_DATA24信号从 AM62A74AUMSIAMBRQ1到 HDMI  转换器芯片进行视频输出。 我们有来自 TI SoC AM62A7的24位 VOUT_DATA 信号布线长度        HDMI TRANSRECEIVER 芯片的尺寸为170mm。 该布线长度是否正常或 会影响信号数据?   

对于从 AM62A74AUMIAMBRQ1到 HDMI TRANSRECEIVER 芯片的24位 Vout 信号、我们可以路由的最大长度是多少?

请分享 VOUT_DATA 信号布线指南和 TDMS 信号布线指南。

问题2:

 我们是否需要将 VOUT_DATA 信号与 VSYNC、HSYNC 和 DE 信号进行长度匹配?  

此致、

Sanket Pandit

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sanket Pandit

    感谢您的查询。

    请参阅数据表的以下部分

    6.12.5.5 DSS
    表6-44、表6-45、图6-35、表6-46和图6-36显示了时序条件、时序要求、
    DSS 的调试和开关特性。
    表6-44. DSS 时序条件

    Unknown 说:
    TDMS 信号路由指南。

    我没有看到 HDMI 发送器器件型号。

    请与解决方案提供商或相关 PL 合作。

    此致。

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的指导、在我当前的布局中、从 SoC (AM62A7-Q1)到 HDMI 发送器的 VOUT0_DATA0到 VOUT0_DATA23信号布线长度约为170mm。  

    您能帮助我如何得出最大布线长度(在我的情况下、布线长度为170mm)。哪一项符合数据表 DSS 部分中提到的标准? 任何公式或计算的布线长度限制来验证参数 DSS 信号?

    此外,它是否需要长度匹配 VSYNC、HSYNC 和 DE 信号与数据信号?  信号之间最好的长度匹配是什么?

    此致、

    Sanket Pandit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sanket Pandit

    谢谢你。

    有关允许的布线长度、请参阅输出电容。

    您可能需要执行仿真来 推导最大长度。

    此外,它需要长度匹配 VSYNC、HSYNC 和 DE 信号与数据信号?  信号之间最好的长度匹配是什么?

    数据表未提及任何约束。

    此致、

    Sreenivasa.