This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:单线通信查询

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514183/am3352-one-wire-communication-inquiry

器件型号:AM3352

工具/软件:

您好、

我想知道 AM3352处理器 GPIO 引脚是否可以配置为单线通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ipsita Swain、

    感谢您的查询。

    您需要添加有关要求的其他详细信息。

    您是否询问是否可以使用 GPIO 进行位拆裂?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kallikuppa Sreenivasa,

    感谢您的答复。

    是的、我要求使用 GPIO 进行位拆裂。 协议为1线制。

    此致、

    Ipsita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ipsita Swain、

    谢谢你。

    是的、我要求使用 GPIO 进行位拆裂。 [/报价]

    帮助我了解您的问题并添加审核要求。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

     

    感谢您的答复。

     

    我希望在 AM3352的 GPIO 引脚上使用 bit-bang 操作来实现单线协议。

    主要思路是使用 GPIO 引脚发送和接收数据。

    请告诉我这对于 AM3352是否可行、以及是否存在任何硬件或时序限制。

     

    此致、

    Ipsita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ipsita Swain、

    谢谢你。

    帮助我了解您正在使用的软件开发环境。

    此致、

    Sreenivasa.