This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:从备用引导模式进行 SD 引导失败

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516540/am623-failure-of-sd-boot-from-backup-boot-mode

器件型号:AM623

工具/软件:

你好、AM62 Champ!


我的客户使用 AM623、其中 eMMC 配置为主引导器件、SD 设置为备用引导模式。 选择 SD 卡作为主引导模式时、引导工作正常。 但是、当 eMMC 为空、并且系统尝试以备用引导模式从 SD 卡引导时、SD 引导无法正常工作。
请提供有关如何解决此问题的指导。

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果您配置备用引导至 UART、您是否会看到 ROM 尝试从 UART 引导? 这是为了确认您是否具有从备份引导介质引导的正确设置。

    谢谢!