This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:>AM6234支持2Gb LPDDR?

Guru**** 2419060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1511200/am623-2gb-lpddr-support-for-am6234

器件型号:AM623

工具/软件:

您好、

我们希望在低功耗的人佩式器件中使用 AM6234。 我们希望使用 LPDDR4保持断电、但我发现关于可支持的 LPDDR4存储器数量的信息存在冲突...

SPRSP58B ->数据表要求 LPDDR4的最大可寻址范围高达4GB。

SPRAD06C ->第3.2点列出了2GB 的最大可寻址范围、似乎大多数具有类似处理器的可用开发板也仅随附2GB 的 LPDDR4。

此论坛主题似乎建议、可能存在内核补丁、以允许 AM623x 器件访问完整的4GB 1 x 16位宽 LPDDR4存储器 IC (已连接 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1235702/am623-memory-can-t-be-configured-to-4gb-from-device-tree/4681818#4681818)

(搜索了论坛的其余部分,没有找到其他有用的信息)。

请有人确认以下内容:

a)我们可以与 AM6234一起使用的最大支持 LPDDR4量是多少?

b) SPRAD06C 中规定的2GB 限制是否受限于可以根据上述论坛文章修补的软件问题、或者是否是硬器件芯片限制?

C)如果是软件限制、是否可行容纳4GB LPDDR4存储器 IC、然后从2GB 的可用空间开始、然后在不久的将来将其"补丁"以获得完整的4GB?

P.S.:我是硬件/PCB 设计师。

此致、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、很抱歉产生混淆。  器件本身可以支持高达4GB LPDDR4、但必须具有一个等级。  不支持具有 LPDDR4的双列、因为这需要电路板上的数据总线 T 拓扑(用于连接两个 LPDDR4 x16通道)。  我们仅支持数据总线上的点对点路由。   

    实际上、我在市场上只见过最大2GB 单列封装。  如果确实存在单列4GB x16封装(甚至双列4GB x16封装)、AM62x 可以支持这一点。   您还可以选择一个双列设备、每个级别支持4GB、并且只连接一半的数据总线、但这样会浪费一半的内存。  

    如果您需要2GB 以上的大小、我们建议使用 DDR4、在 双列 AM62x 下可支持高达8GB 的电流。

    希望这会清除它。   

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的评分 我搜寻了4G、16位寻址的单芯片 LPDDR4的数据表/供应商、但不确定、因为数据表中存储器封装内的"等级或裸片"术语之间存在混淆... 其中任何一项可以正常工作吗?

    MT53E256M16D1DS-046
    www.mouser.co.uk/.../MT53E256M16D1DS-046-AATB

    AS4C256M16MD4-062BAN
    www.mouser.co.uk/.../AS4C256M16MD4-062BAN

    IS43QR16256B-075UBLI
    www.mouser.co.uk/.../IS43QR16256B-075UBLI

    IS43LQ16256B-062BLI
    www.mouser.co.uk/.../IS43LQ16256B-062BLI

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    对不起、我想我错误地解释了你原来的问题。  如果您正在寻找4Gbit (即512MB)、则您报价的器件应该可以正常工作。  请注意、IS43QR*是 DDR4、而其他三个是 LPDDR4。  AM62x 将支持全部4个

    在电路板设计过程中、请查看 DDR 布局布线应用手册:  https://www.ti.com/lit/pdf/sprad06 

    此外、 您的软件团队需要使用我们的 DDR 寄存器配置工具  https://dev.ti.com/sysconfig/?product=Processor_DDR_Config&device=AM62x 、为您的存储器正确配置 DDR 控制器/PHY。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您提供的额外信息、我获得了一份自己的 DDR PCB 布局指南(之前有一些成功布局 DDR3L 的经验)、并将 SW 指向 DDR Reg Config Guide。

    回到内存问题...  B 和 B 之间的区别确实是一个令人困惑的.. 我确实是指千兆字节。

    好的,就我可以发现与16位总线和一个"列/mem 芯片"的限制,是这个...  https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Kingston/D1611PM3BDGUI-U?qs=jRuttqqUwMT4kPcx6wc8HQ%3D%3D

    上述方法是否可行?

    您对 LPDDR4土地有什么建议,可以提供更多的容量吗? (如果确实需要、但希望先从 LPDDR4发出声音、我们将介绍 DDR)

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,金士顿内存的单通道版本应该可以使用,但这只能提供16Gbit(2GByte)。  如前所述、这是使用 AM62x 时 LPDDR4的实际最大值、因为我从未看到单等级4GByte LPDDR4。  您可以使用8GByte 双列设备、只连接一半设备、但这并不实用、除非我猜成本不是问题。  

    如果需要大于2GB、则必须使用 DDR4。  这些为您提供了更多的选择,因为有 x16和 x8口味。

    想知道为什么更喜欢 LPDDR4?  是成本吗? 电源? 路由?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    正如我在第一篇文章中所说、我们希望 LPDDR4能够为佩戴低功耗器件的人节省电力。 显然、2GB 是 LPDDR4可用的限制。 如果需要、我们将考虑 DDR4。


    感谢您提供的信息。

    此致、

    Nick