This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64B:MQTT 示例代码无法正常工作

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1515834/sk-am64b-mqtt-example-code-not-working

器件型号:SK-AM64B

工具/软件:

我有一个 SK AM64B ,我在安装 SDK 的免费 RTOS 中搜索了一个 MQTT 示例代码,因为我无法在资源管理器中找到它。 我在 MCU SDK 安装目录中找到了一个名为 am64x EVM (CPSW LWIP MQTT 客户端)的目录。 我尝试运行它,并得到下面的错误. 我认为 SDK 中给出的代码是针对 AM64 EVM 板的,但我需要使用的 MQTT 与 SK 板. 您能否帮助我解决该错误或提供适用于 SK 板的 CPSW MQTT 客户端 SDK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的查询。

    一个软件包即可开始运行

    您需要为 SK 板移植"CPSW LWIP MQTT 客户端"。 您可以参考以下示例。

    C:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_10_01_00_32\source\networking\enet\core\examples\lwip\enet_lwip_cpsw

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何为 SK 板移植 CPSW MQTT 客户端? 。 我对在 SDK 上移植其他板的想法很小,你能分享一个例子吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享一个将 EVM 示例移植到 SK 板的示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,

    提到的示例适用于 EVM 和 SK 板、用于移植您的工作。

    C:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_10_01_00_32\source\networking\enet\core\examples\lwip\enet_lwip_cpsw

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我需要在 SK 的 cpsw 示例工程中编写 MQTT 代码吗? 这就是您移植的意思吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参考这两个工程之间的更改、并为 SK 板创建新的工程文件夹  

    C:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_10_01_00_32\source\networking\enet\core\examples\lwip\cpsw_lwip_mqtt  

    此致
    Ashwani