This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:关于 PSDK 的常见用途

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1515965/processor-sdk-am62x-regarding-common-use-of-psdk

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X
主题中讨论的其他器件:AM62L

工具/软件:

尊敬的支持:

我目前使用的是 AM62、AM64和 AM62L 器件。

我想使用一个 PSDK 为这些器件构建 Yocto 系统。  

是否可以使用*1)PSDK11.00.09.04为这些器件构建 Yocto 环境?

*1) PSDK11.00.09.04是 AM62和 AM64的最新 PSDK。

如果有任何问题、请告诉我。

此致、

最终目的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="575384" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1515965/processor-sdk-am62x-regarding-common-use-of-psdk ]我想使用一个 PSDK 为这些器件构建 Yocto 系统。  [/报价]

    是否意味着要对所有 AM62、AM64和 AM62L 使用单个 Yocto 源设置(Yocto 层/版本)?

    对于当前的 SDK v11.0、因为对 Yocto 设置使用了相同的配置文件( processor-sdk-scarthgap-11.00.09.04-config.txt )对于 AM62和 AM64、完全相同的 Yocto 源树将允许您为这两个平台构建脚本。 但是、AM62L 使用了不同的配置文件( processor-sdk-11.00.05.02-am62lxx-config.txt )、这意味着源树设置将不同(实际上所有层都指向除 meta-arm 之外的不同提交)、您不能与 AM62/AM64共享此信息、并且您应将其分开。 您始终需要使用我们 SDK 文档中引用的确切 Yocto 配置、因为这是我们经过发布测试的内容和我们支持的内容。

    请注意、为了提高效率并在同一构建计算机上的不同构建设置之间使用空间、可以共享 Yocto 下载和共享状态缓存文件夹。 您只需在中配置这些公共位置 conf/local.conf 提交文件  DL_DIR 和  STATE_DIR 变量。

    此致、Andreas