This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:J7200安全引导问题

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516293/dra821u-j7200-secure-boot-question

器件型号:DRA821U

工具/软件:

您好 TI  

安全启动指南
 

建议使用 SD 引导模式来写入 tiboot3.bin。  我们可以通过 UART 引导模式编写相同的文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    你也可以使用 UART 引导, SD 引导模式只是一个建议. 但您可以使用 ROM 支持的任何引导模式、因为 Keywriter 映像是包含所有必需组件的单个映像。

    此致
    Diwakar