This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:NSF4

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1513700/tda4aen-q1-nsf4

器件型号:TDA4AEN-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

最近我尝试修改 NSF4调优参数、但它似乎在较强和较弱的参数之间没有区别。

您能帮助检查包含原始/YUV/调优 xm/工程文件的附加文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../20250514_5F00_NSF4.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylar:

    您是否绕过硬件上的 NSF4?

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/07_03_00_07/exports/docs/tiovx/docs/user_guide/structtivx__vpac__viss__params__t.html#a55a1d8cdcd8997fe45f9b0f752e56979

    我看到调优工具工程有所不同。

    您还可以查看下面的应用手册、了解 SDR 传感器的 NSF4调优部分。

    https://www.ti.com/lit/an/sprad86a/sprad86a.pdf?ts = 1747264564370&ref_url=https%253A%252F%252Fconfluence.itg.ti.com%252F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gang Hua、

    感谢您的建议、NSF4现在可以正常工作。 不过、即使我将阈值设置为与噪声水平相匹配、低光噪声仍然很明显。

    您能推荐其他方法来降低非常黑暗的环境中的噪音水平吗? 是否有时间噪声滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../NSF4_5F00_20250519.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylar:

    但是、即使我将阈值设置为与噪音水平相匹配、低光噪音仍然很明显。

    您还能分享原始图像吗?

    您能推荐其他方法来降低非常黑暗的环境中的噪音水平吗? 是否有时间噪声滤波器?

    遗憾的是、DA4 VPAC 不包含时间噪声滤波器。
    它只能在 TDA4的 DSP S/W 中实现。

    VPAC 或传感器在非常黑暗的环境中进一步降低噪声可能需要进行一些权衡、例如增加传感器曝光时间(降低帧速率)、降低颜色饱和度以降低颜色噪声、降低输出图像亮度(在黑暗中隐藏噪声)等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../NSF4_5F00_20250519_5F00_raw.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylar:

    感谢您的分享!

    原始图像中的噪声水平相当高、尤其是在蓝色通道中(在非常暗的条件下、光线可能呈淡黄色)。
    例如、在同一位置、R 和 G 的 SNR 约为2.4x ~ 2.7x、但 B 仅为1.6x

    在这种极端条件下、您还可以尝试对 B 使用较高的 NSF4阈值、对 R 和 G 使用较低的阈值
    可能会在图像中保留更多细节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gang Hua、

    您是否意味着四行的阈值与 R Gr GB B 相对应? 那么、我需要手动调整吗?

    //noise_THR_y

    {16,384,16316384,16316384,16316384,16384、 16,384,16316384,16316384,16316384,16384、 16,384,16384}、  -> R
    {16,384,16316384,16316384,16316384,16384、 16,384,16316384,16316384,16316384,16384、 16,384,16384}、   ->增益
    {16,384,16316384,16316384,16316384,16384、 16,384,16316384,16316384,16316384,16384、 16,384,16384}、   -> GB
    {16,384,16316384,16316384,16316384,16384、 16,384,16316384,16316384,16316384,16384、 16,384,16384}、   -> B   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylar:

    是的、这些都针对4个不同的颜色像素。

    调优工具不允许您单独设置、您必须手动编辑最终的 xml 文件。
    例如、为 B (较高阈值)导出一个 xml 文件、为 RGG 导出另一个 xml 文件、然后手动合并2个 xml 文件。