请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62A7 工具/软件:
EVM 板中的元件。 SOC 将 MIPI 线设置为两条线。 现在我需要将这条线设置为4线。 将这条线更改为4线。
但我不知道如何设置时钟频率和链路频率。 如何设置这两个数据。 是否有任何关于设置这两个数据的指南? 非常感谢
然后设置这个 dts 文件。 ub953应设置行号。 并且应该配置一些其他设置吗?
时钟频率=<25000000>;
数据通路=<1 2 3 4>;
链路频率=/bits/64 <800000000>;