This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:启动或 ifconfig 关闭时、DCAN0_tx&DCAN1_tx 信号具有异常低电平

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510565/am3352-dcan0_tx-dcan1_tx-signal-is-abnormally-low-level-when-bootup-or-ifconfig-down

器件型号:AM3352

 

尊敬的支持团队:

在空闲状态下、DCAN0/1_TX 通常应为高电平。但当 ifconfig CAN0 down 时、DCAN0/1_TX 为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CAN0_TX 波形如下。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我无法看到波形。 请附上。

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Schuyler:

    我不知道为什么我无法上传附件。

    波形如下所示。当 uboot 和器件关闭时、IO 状态看起来像输入。

                   ----- 内核引导3.3V --------------------                     ----- ifconfig CAN0 up ----------------                 

                   |                          |                      |

    --uboot-~0.3V-----                          ----- ifconfig CAN0 down-----

    此致