This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM625或 Beagleplay 支持的摄像头模块。

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514437/am625-camera-modules-that-are-supported-by-am625-or-beagleplay

器件型号:AM625

工具/软件:

您好、我有一个 beagleplay 板、它与 AM6254具有相同的处理器。 我已经测试了 technikon 相机 Tevi-OV5640和它的工作正常. 我能够与 GStreamer 流式传输。

经过一些研究、我发现任何 OV5640在传感器上都有 ISP、需要它来获取流、因为 SOC 上不支持 ISP。 请告诉我是否正确、如果是、您能分享一些除 Tevi-ov5640之外的摄像头、AM625处理器将支持这些摄像头。

我正在考虑购买用于 Beagleplay 板的该摄像头。

https://www.arducam.com/arducam-5mp-ov5640-camera-module-for-renesas-rz-v2l-evaluation-kit.html

如果您有任何其他选择、请告诉我  

谢谢。此致

Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、

    我们还测试了其他基于 OV5640的摄像头模块、如 Digilent Pcam 5C 和 Alinx AN5640、但 Technixon One 是最可靠的。

    您找到的 Arducam 也应该适用于 AM625。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:徐建中、

    正如您所说的, Technixon 是最可靠的一个,那么在您所比较的属性,因为它们都具有相同的传感器。  

    由于开源原理图的原因、我当时正考虑使用 PCAM 5C、因此我正考虑在其上制作一个摄像头模块。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的测试中,PCAM 5C 存在 分辨率1920x1080及以上的问题。