This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:AM62Lx DDR 设置

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516332/am62l-am62lx-ddr-settings

器件型号:AM62L

工具/软件:

TI 团队大家好、

 

我们内存团队的一位同事正在研究 SOC AM62L32AOGHIANBR 的 DRAM 接口仿真、该仿真用于应用程序 BWIN2。

 

为此、他使用您的工具 DDR 配置来获得适当的 IO 设置。

在您的参考设计中、AM62L 支持 MT53E1G16D1ZW-046 WT:C

在我们的设计中、我们使用 LP DDR4 W66BP6NBUAFK。

您能否在 DDR 配置工具中添加此内存、以便获得此 DRAM 的正确设置?

Mit freundlichen Grüßen /此致

Arnold Sonnenberg

跨域计算解决方案、工程 CP 电子设计(XC-HWP/EPB4)
Robert Bosch GmbH | Postfach 10 02 61 | 31102 Hildesheim |德国| 德州仪器 www.bosch.com
电话 +49 5121 49-2926 | 德州仪器 Arnold.Sonnenberg@de.bosch.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arnold、除非通过特定测试、否则我们不会向配置工具添加存储器。  如果您想使用其他器件、您需要浏览数据表并对照数据表检查工具中的每个参数。  大多数时序是相同的、因为大多数时序都符合 JEDEC 标准、但可能需要进行一些调整。  有一个自述文件链接可帮助您完成操作。

    如果您在浏览数据表和.syscfg 文件后将其发布、我可以帮助您查看。

    此致、

    James