This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442是否支持以下 PROFINET:工业通信 SDK 版本(或计划)

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, PROFIBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1512732/am6442-does-am6442-support-profinet-in-which-industrial-communications-sdk-version-or-planned

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他部件: Profibus

工具/软件:

文章后续跟进 :(29) Prajith Jayarajan 的个人资料- Prajith Jayarajan - TI E2E 支持论坛  

如果 PROFINET 正在获得认证、这是否表明 TI 将在 AM6442 R5内核的工业通信 SDK v11中提供支持? 这种现场总线在我的欧盟客户群中有相当多的用途、我们不想与 Profibus (在 rs 485上)混淆

谢谢

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是的、PROFINET 正在通过 AM64x 器件认证。 请联系 TI 销售代表以了解确切日期。

    此致、

    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉克斯曼-我正在联系一位总部位于波士顿的 TI FAE 联系人以获取预测、他本周四将回到城里。

    Jim