This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:AM62P-Q1

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1515772/am62p-q1-am62p-q1

器件型号:AM62P-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI:

我们正在将 AM62P-Q1元件用于我们的产品、并且我们有关于 LIN 接口 UART 上的中断检测功能的一些问题。 我们注意到、数据表和参考手册中没有提到此功能。

  1. AM62P-Q1系列是否支持此功能?
  2. 如果是、请与我们分享如何实施的文档(软件或硬件)、如果是软件、我们需要有关驱动程序开发的文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexandru、

    您是否计划在应用中使用 Linux OS 或 RTOS?

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daolin、

    目前计划在 Linux 操作系统上使用。 但是、RTOS 端有一个硬件倾向、以便在速度方面比较寄存器。

    A.I.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandru:

    我不熟悉 LIN 协议、但 AM62Px UART 与16C750兼容、并支持16C750中定义的线路中断生成和检测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。 我刚才看到16C750的数据表和所示应用有所不同、不同于我的应用。 16C750通过数据总线与 CPU 通信、UART 通信与另一个元件通信、因此16C750管理中断控制。 在我的示例中、我的 AM62P-Q1直接与 LIN 收发器通信、因此在我的示例中、LIN 收发器未实现的中断功能需要由 AM62P-Q1实现。

    A.I.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandru:

    从功能角度来看、AM62P-Q1上的 UART 模块基本上是嵌入到 AM62P-Q1中的16C750器件。 因此、AM62P-Q1 UART 模块以与16C750器件类似的方式管理中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin Liu:

    再次感谢您的快速答复。

    让我更好地解释一下,也许我不是很清楚。

    在 LIN 协议中、指的是 中断条件 是用于的特殊信号 唤醒 同步 网络上的所有节点。

    休息 :至少 13位时间 扩展 驱动至低电平 (主要)

    标准 UART 帧为10位:1个开始+ 8个数据+ 1个停止。

    休息时间 无停止位 因此、它通常被解释为 a 组帧错误。 某些微控制器(例如 STM32、NXP、Microchip)具有支持 LIN 的 UART 外设。 双锥函数 自动检测 中断状态并升高 标志或中断 (例如、LIN Break Detected)。

     因此、我们询问 AM62P-Q1是具有这些功能还是需要在 SW 上实现、例如将中断函数解释为成帧错误检测(由于缺少停止位)。

    我们在回答这些问题时、是为了了解它是否需要实现。了解它对软件的影响是什么。

    A.I.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandru:

    感谢您提供详细信息。

    以下是 AM62Px TRM 中有关检测中断条件的说明。 基本上、UART 寄存器 LSR 位4将指示是否检测到中断情况。

    以下是寄存器 LSR 位4的说明: