This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2754-Q1:AVB OSC 要求

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1506992/am2754-q1-avb-osc-requirement

器件型号:AM2754-Q1
主题中讨论的其他器件:CDCE6214

工具/软件:

尊敬的专家:

我们的客户希望设计 AVB 系统。 AM275和 PHY 是否有任何 OSC 特殊要求? 如有源晶体振荡器一样吗?

此致、

朱星宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xingyu:

    根据为 eAVB 实现的系统类型、存在不同的要求。 例如、可从 DP83TG721提供时钟、使用 AM275x CPTS 在内部提供时钟、或使用 CDCE6214在外部提供时钟。 每个系统以不同的方式处理时钟同步和校正。  

    使用 DP83TG6721时钟选项时、不应有任何额外的晶体注意事项。  

    此致、

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    感谢您的答复。 MCU_OSC0呢? 我在 EVM 中看到、AM275和 PHY 使用相同的25MHz 有源振荡器。 这是 eAVB 实施的必要条件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xingyu,  

    以太网 PHY 需要一个25MHz 时钟输入。 我们建议使用时钟缓冲器来确保 PHY 和 SoC 的25MHz 时钟相同。  

    此致、

    Erik