Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:
我需要开发在 R5_0 MCU 内核上运行的裸机应用。
请提供一个示例或参考、说明如何:
-
上电并初始化 MMCSD 外设
-
从 eMMC 器件读取原始数据
-
将原始数据写入 eMMC 器件
注意:我不需要处理文件系统—原始数据访问就足够了。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Riccardo:
Unknown 说:能否提供一个示例或参考、说明如何:
eMMC 驱动程序是 RTOS SDK 中 PDK 组件的一部分。
请查看 PDK eMMC 文档以及支持的示例和单元测试。
可以在 RTOS SDK 中 的下找到代码用法示例 /pdk_j721s2_10_01_00_25/packages/ti/drv/mmcsd/test 文件夹。
上电和断电本应作为 PDK 驱动程序代码的一部分进行处理。
UART Uniflash 程序用于 UART 引导模式、其固件在目标上运行、与主机上的 Uniflash 程序进行通信以执行命令、而在目标上运行的 UART 闪存编程器固件对 eMMC 或 OSPI 等各种引导介质进行编程 eMMC 相关编程代码可在以下 PDK 文件夹中找到、
TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j721s2-EVM-10_01_00_04/pdk_j721s2_10_01_00_25/packages/ti/board/utils/uniflash/target/eMMC/eMMC/ src
此致
Suman
尊敬的 Riccardo:
是否可以立即使用 CCS 工程?
否、没有现成的 CCS 工程(如果您正在寻找 CCS 现成的刷写工程)。 JTAG 刷写不是标准 SDK 范围的一部分。
一些有关刷写、 TDA4刷写技术 和 Jacinto7 HS 器件刷写解决方案这一一般主题的应用手册、但这两个都不适用于 JTAG。
实际上、RTOS SDK 并不提供现成的 CCS 工程。 RTOS SDK 的示例不使用 CCS 作为 IDE、而是仅用于调试。
此致
Suman
尊敬的 Riccardo:
我们没有在 CCS 中创建工程然后将 Jacinto7系列处理器的驱动程序导入 CCS 的示例。
我们提供的是一个基于 makefile 的构建系统、可以在命令行中运行: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j721s2/10_01_00_04/exports/docs/pdk_j721s2_10_01_00_25/docs/userguide/j721s2/getting_started.html。 然后可以使用 CCS 刷写编译的二进制文件、还可以导入调试符号以逐步调试代码。 您可以使用 VSCode 或您喜爱的编辑器来编辑代码。
简而言之、TDA4VE 所缺乏的一点是与 CCS 集成、目前 TI 没有实现这种集成的计划。 链接文档中的编译系统是当前支持的编译方法。
如果有理由使 makefile 方法不适用于您、请告知我们。
此致、
Takuma
尊敬的 Riccardo:
如果工程很紧急、请不要等待 TI 集成 TDA4VE 以使用 CCS 构建、请尝试使用 现有的构建系统(也称为 PDK 和 Makefile)。
如果在开始使用 PDK 方面需要帮助、请分享我们可用于帮助您进行故障排除的信息。 日志、生成日志所采取的步骤、您所遵循的文档等... 信息的描述性和完整性越强、我们就能提供更好的帮助。
目前、通话的好处有限。 为了使通话更有效(如果我们选择了通话)、我们应该尝试一些不需要通话的事情、例如基本的故障排除和事先收集有用的信息、以便我们可以讨论更复杂的问题、而这些问题很难通过书面和谈论通话中已收集的信息来解释。
此致、
Takuma
尊敬的 Riccardo:
我之所以要求这样做、只是因为对于我使用 TI 处理器开发的所有其他项目、我始终使用 CCS、所以我很清楚如何处理它。
TDA4 SoC 以及 SW 层和组件都非常复杂、因此像这样简单的独立式微控制器方法就不会进行扩展。
PDK 编译并不复杂。
此外、固件映像的启动全部转换为自定义的"rprc"格式并经过签名、CCS 构建流程只能构建 ELF 文件。
无论如何、正如 Takuma 所说、请按照 SDK 构建步骤操作。 在尝试进行 CCS 编译时、您最终会浪费更多的时间、而不是遵循 SDK 命令行编译流程。
此致
Suman
尊敬的 Riccardo:
我需要一个非常简单和基本的示例、只做我在原始问题中提到的操作。
我在第一次答复中已经提供了这方面的参考资料。
[引述 userid="35368" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1511880/tda4ve-q1-emmc-management-from-mcu-r5_0-core/5812359 #5812359"]请查看 PDK eMMC 文档以及支持的示例和单元测试。
可以在 RTOS SDK 中 的下找到代码用法示例 /pdk_j721s2_10_01_00_25/packages/ti/drv/mmcsd/test 文件夹。
[/报价]您是否曾尝试构建和运行提供的 eMMC 示例?
此致
Suman
今天、我与您的同事通话、要求设置和构建 PDK。
我目前正在尝试使用进行构建
Make Board=j721s2_evm core=mcu1_0 build_profile=release tools_install_path=~μ s/ti MMCSD_Baremetal_EMMC_TestApp
但我仍然有一个错误(这似乎很愚蠢): 
我已经执行了"./sdk_builder/scripts/setup_sdk_rtos.sh"、但我想我仍然错过了一些内容。
尊敬的 Riccardo:
make board=j721s2_evm core=mcu1_0 build_profile=release tools_install_path=~μ s/ti MMCSD_Baremetal_EMMC_TestApp
请勿传递 tools_install_path。 这应该是默认情况下安装工具的 SDK 的根目录。
需要使用以下命令、
$ cd <ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-10_01_00_04>/pdk_j721s2_10_01_00_25/packages/ti/build
$ make -s BOARD=j721s2_evm MMCSD_Baremetal_EMMC_TestApp
CORE 和 BUILD_PROFILE 的默认选项确实是上述变量、因此您可以显式传递或跳过它们。
此致
Suman
我尝试了你的建议,但我得到了相同的错误没有找到编译器
root@CORONABOREALIS:/mnt/c/ti/ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-10_01_00_04/pdk_j721s2_10_01_00_25/packages/ti/build make -s Board=j721s2_EVM MMCSD_Baremetal_EMMC_TestApp
/mnt/c/ti/ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-10_01_00_04/pdk_j721s2_10_01_00_25/packages/ti/build/makerules/common.mk:365:***找不到 gcc-arm 编译器。 请参阅用户指南下载相同内容。 STOP
make:***[makefile:328:MMCSD_Baremetal_EMMC_TestApp]错误2.
尊敬的 Riccardo:
我尝试了您的建议、但我遇到了同样的错误、无法找到编译器
是否确定正确运行了 /mnt/c/ti/ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-10_01_00_04?中的"./sdk_builder/scripts/setup_sdk_rtos.sh"脚本
如果您尝试从另一个文件夹安装它一次,然后纠正它,您可能已经破坏了您的构建系统。
该脚本需要从 RTOS SDK 的根目录下运行。
请检查编译器工具的安装位置、此文件可能位于$home/ti 文件夹中、在这种情况下、您可以相应地传递 tools_install_path (或修改 pdk_j721s2_10_01_00_25/packages/ti/build/Rules.make 以进行一次性更改)。
此致
Suman
尊敬的 Riccardo:
ok,我将尝试重新做一切从零明天... [/报价]没问题。 重新开始之前检查文件夹一次。 最新 SDK 中的 setup_psdk_rtos.sh 脚本将在中默认安装 ${home}/ti 文件夹 中、但 PDK 默认设置为 SDK_INSTALL_PATH、这将指向 ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-10_01_00_04文件夹。
从 SDK_Builder 文件夹编译 PDK 时、这个过程会正确处理、但从 PDK 文件夹中编译时需要调整各个 PDK 文件夹路径。
此致
Suman
e2e.ti.com/.../pdk_5F00_build_5F00_log.txt
我一直遇到同样的问题(请参阅随附的日志)。
你有什么建议吗?
e2e.ti.com/.../pdk_5F00_build_5F00_log_5F00_2.txt
我按照您的同事的建议修改了 make 命令、现在我得到了另一个错误。
亲爱的 Riccardo。
请查看 RTOS SDK 指南、我们可能不会在 Windows 上验证 PDK。
2.入门—Processor SDK RTOS J721S2
非常感谢!
Yong
我加载了编译的 elf 文件进行了一些测试、但无法理解它是否运行良好。
我已成功执行 launch.js 脚本、然后加载了 MMCSD_Baremetal_EMMC_TestApp_mcu1_0_release.xer5f 文件。
但我认为它没有运行。
在 launch.js 文件中、我只编辑了此部分:
//
//如果使用"freertos"、则将其设置为1
isFreertos = 0;
//如果使用"safeRTOS"、则将其设置为1
isSafertos = 0;