This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:SBL 引导至低功耗模式

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1512100/am62p-sbl-boot-with-low-power-mode

部件号:AM62P

工具/软件:

您好:

打扰一下。SBL 启动模式是否支持睡眠唤醒。我们使用10.0和10.1 SDK 测试了 SPL 是否可以睡眠和唤醒、但发现 eMMC 的 SBL 模式启动无法睡眠并唤醒。μ s

请帮助测试和确认。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    使用 SPL 引导进行 TI Linux SDK 低功耗模式测试、并确认其正常工作。

    在 SPL 引导中、内核使用 Linux Remoteproc 驱动程序加载不同的内核。 由于 Linux 负责加载内核、因此 Linux 知道这些不同的远程内核存在、并能够在低功耗模式下正确暂停/恢复每个内核。

    SBL 引导无法在低功耗模式下使用。

    在 SBL 引导中、Linux 不负责加载不同的内核、而是由 SBL 处理。 这导致 Linux 不知道这些远程内核、因此它无法怀疑/恢复每个内核。

    此致、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      该功能是否有助于支持开发? 我们需要在 SBL。上实现睡眠唤醒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我想问,这个功能是否使用发展计划,如果是,发展时间是多久。我们需要这个功能在当前的项目阶段

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kong

    这不在我们的发展计划中。 这目前还不在我们2025年路线图中。 如果我们看到其他客户提出更多申请、我们将在今年晚些时候评估2026年计划。  

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    好、如果使用 SPL 模式 MCU_ONLY 模式、应如何设计 MCU 唤醒硬件的逻辑? 应该使用 MCU 字段的一个引脚作为 soc 唤醒引脚的输出和输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kong:

    此处详细介绍了唤醒源以及如何配置它们以唤醒系统: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62PX/latest/exports/docs/linux/Foundational_Components / Power_Management / pm_wakeup_sources.html

    此致、

    Kendall

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     软件已通过自行仿真 IO 的边沿触发来验证睡眠唤醒。 我想问的是、MCU_ONLY 模式通过 MCU 的 IO 唤醒 soc 以提供唤醒信号。 硬件设计是否将 MCU 域的 IO 连接到 soc 域的唤醒源引脚以实现唤醒效果? 是否有更方便的硬件解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 mcu  source/drivers/mcu/am62px/mcuLpmWake.c soc soc  函数中发现可以实现唤醒效果、因此我没有使用 IO 唤醒的硬件版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kong:

    所有可用于 DEEPSLEEP 的唤醒源也可用于仅 MCU 模式、无需额外配置即可用于仅 MCU 模式。 下面详细介绍了如何启用这些源代码: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62PX/latest/exports/docs/linux/Foundational_Components / Power_Management / pm_wakeup_sources.html

    此致、

    Kendall