This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:TI RTOS 中的 QueueP_Get ()是否具有超时或 xTicksToWait 等效项?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1515458/am6442-does-queuep_get-in-ti-rtos-have-a-timeout-or-xtickstowait-equivalent

器件型号:AM6442

工具/软件:

大家好!
我正在使用 TI RTOSQueueP 模块(从该kernel/dpl层开始)、并想了解:

是否QueueP_get()支持与xTicksToWait FreeRTOS 类似的超时参数xQueueReceive()

我在函数签名中找不到任何此类参数。 到目前为止、它看起来像是QueueP_get()无限期的块、或者根据队列状态立即返回。 是否有方法使 IT 块持续特定的时间或在没有任何可用时超时?

如果不是、在等待队列中的项目时、建议采用什么方法来实现超时或延迟?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marymol:

    指定的专家今天已离职。 对此线程的响应将延迟。 感谢您的耐心。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marymol、

    您能解释一下这里的用例是什么吗?

    Queue_send 和 Queue_Receives 已经具有 TIMEOUT 函数。 在这种情况下、您希望等待接收数据字节。 根据此超时、任务应被阻止。

    使用此 Queue_Get 状态、为什么要阻止任务?

    此致、

    Anil.