This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如果 SBL 启用 QSPI 闪存's DMA 模式、则无法保护引导应用程序

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1513656/failed-to-secure-boot-application-if-sbl-enable-qspi-flash-s-dma-mode

器件型号:AM6421
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在使用 MCU SDK:mcu_plus_sdk_am64x_11_00_00_15和 SysConfig: sysconfig_1.22.0

我的 SBL 从"cu_plus_sdk_am64x_11_00_00_15\examples\drivers\boot\sbl_ospi"开始、我无法引导应用程序、并收到以下错误:

'

从出厂组引导…

传输的 TR 响应失败:SRC = 0x61000000、dst = 0x84000000、size = 32

断言:18.407657s:ospi/V0/LLD/DMA/UDMA/ospi_UDMA_LLD.c:OSPI_udmaUpdateSubmitTR:259:false failed!!

'

如果在配置 OSPI 闪存时禁用"Enable DMA"、则可以引导应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenny:

    您使用的是 TI EVM 还是定制电路板? 您是在 MCU+SDK 中提供的默认 sbl_ospi 下遇到了此问题、还是进行了任何更改?

    此致、

    会面。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的会议:

    我正在使用定制电路板、我正在使用仅具有 DDR 的默认 sbl_ospi、并通过"example.cfg"更改了闪存配置。

    还有一个信息是、一切都使用 SDK'mcu_plus_sdk_am64x_10_00_20'运行良好。

    看起来就像使用新的 SDK 一样、虽然执行安全启动、但在启用"MMA 时无法读取一些特殊偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [引述 userid="581907" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1513656/failed-to-secure-boot-application-if-sbl-enable-qspi-flash-s-dma-mode

    传输的 TR 响应失败:SRC = 0x61000000、dst = 0x84000000、size = 32

    断言:18.407657s:ospi/V0/LLD/DMA/UDMA/ospi_UDMA_LLD.c:OSPI_udmaUpdateSubmitTR:259:false failed!!

    [/报价]

    对于这些地址、特别是 SRC 地址、感觉不对、因为 OSPI 是映射到地址0x60000000的存储器、因此该地址意味着偏移量为64MB。 至少对于 EVM 来说、这是不正确的、因为它只有64MB 闪存器件。

    我刚刚尝试在 EVM 上启动加密的应用程序、成功:

    [19:29:41.073] DMSC Firmware Version 11.0.7--v11.00.07 (Fancy Rat)
    [19:29:41.080] DMSC Firmware revision 0xb
    [19:29:41.082] DMSC ABI revision 4.0
    
    [19:29:41.085] TR Response success for transfer : SRC = 0x60080000, DST = 0x82000000, SIZE = 32
    [19:29:41.104] TR Response success for transfer : SRC = 0x60080000, DST = 0x82000000, SIZE = 2048
    [19:29:41.110] TR Response success for transfer : SRC = 0x60080000, DST = 0x82000000, SIZE = 32
    [19:29:41.114] TR Response success for transfer : SRC = 0x60080000, DST = 0x82000000, SIZE = 64512
    [19:29:41.119] TR Response success for transfer : SRC = 0x6008FC00, DST = 0x8200FC00, SIZE = 26496
    [19:29:41.156] KPI_DATA: [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media       : NOR SPI FLASH
    [19:29:41.174] KPI_DATA: [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media Clock : 166.667 MHz
    [19:29:41.177] KPI_DATA: [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Image Size  : 86 KB
    [19:29:41.189] KPI_DATA: [BOOTLOADER_PROFILE] Cores present    :
    [19:29:41.191] r5f0-0
    [19:29:41.192] KPI_DATA: [BOOTLOADER PROFILE] SYSFW init                       :      11238us
    [19:29:41.196] KPI_DATA: [BOOTLOADER PROFILE] System_init                      :     363766us
    [19:29:41.200] KPI_DATA: [BOOTLOADER PROFILE] Drivers_open                     :       1762us
    [19:29:41.214] KPI_DATA: [BOOTLOADER PROFILE] Board_driversOpen                :     136033us
    [19:29:41.218] KPI_DATA: [BOOTLOADER PROFILE] Sciclient Get Version            :       9992us
    [19:29:41.230] KPI_DATA: [BOOTLOADER PROFILE] CPU Load                         :      72632us
    [19:29:41.234] KPI_DATA: [BOOTLOADER PROFILE] SBL End                          :       1345us
    [19:29:41.246] KPI_DATA: [BOOTLOADER_PROFILE] SBL Total Time Taken             :     596771us
    
    [19:29:41.250] Image loading done, switching to application ...
    [19:29:41.253] Hello World!

    通过以下补丁启用了其他日志记录:

    diff --git a/source/drivers/ospi/v0/lld/dma/udma/ospi_udma_lld.c b/source/drivers/ospi/v0/lld/dma/udma/ospi_udma_lld.c
    index ee0da5b3..6e4f15b1 100644
    --- a/source/drivers/ospi/v0/lld/dma/udma/ospi_udma_lld.c
    +++ b/source/drivers/ospi/v0/lld/dma/udma/ospi_udma_lld.c
    @@ -258,6 +258,10 @@ static int32_t OSPI_udmaUpdateSubmitTR(OSPI_UdmaParams *udmaParams, void* dst, v
                     DebugP_log("TR Response failed for transfer : SRC = 0x%X, DST = 0x%X, SIZE = %u\r\n", (uint32_t)src, (uint32_t)dst, length);
                     DebugP_assert(FALSE);
                 }
    +            else
    +            {
    +                DebugP_log("TR Response success for transfer : SRC = 0x%X, DST = 0x%X, SIZE = %u\r\n", (uint32_t)src, (uint32_t)dst, length);
    +            }
                 break;
             }
         }
    @@ -339,4 +343,4 @@ int32_t OSPI_udmaItrStatus(OSPI_DmaHandle ospiDmaHandle)
         int32_t status = OSPI_SYSTEM_FAILURE;
         /* UDMA Interrupt TO-DO */
         return status;
    -}
    \ No newline at end of file
    +}
    

    您能否检查您的引导流程并澄清有关这些 SRC 和 DST 地址的不一致之处?

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Prashant、

    偏移:0x61000000应该表示闪存的偏移0x01000000、对吗? 因为在直接读取模式下、闪存数据映射到从0x60000000开始的存储器、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    offset:0x61000000、应该表示闪存的偏移0x01000000、对吧? 因为在直接读取模式下、闪存数据映射到从0x60000000开始的存储器、对吗?

    正确。

    默认偏移为0x80000、因此日志中的偏移是意外的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant、

    我发现根本原因是一些初始代码的顺序:'system_init (), Bootloader_socOpenFirewalls ()'等 请参阅下面的代码片段。

    #if 1 //可以从 SDK:MCU_PLUS_SDK_am64x_11_00_00_15引导//
    system_init();
    bootloader_profileAddProfilePoint ("System_init");

    bootloader_socOpenFirewalls();

    bootloader_socNotifyFirewallOpen ();

    #else //无法从 SDK:mcu_plus_sdk_am64x_10_00_00_20引导//
    bootloader_profileAddProfilePoint ("SYSFW init");

    bootloader_socOpenFirewalls();

    bootloader_socNotifyFirewallOpen ();

    system_init();
    bootloader_profileAddProfilePoint ("System_init");
    #endif
    drivers_open();
    bootloader_profileAddProfilePoint ("Drivers_open");

    新 SDK (mcu_plus_sdk_am64x_11_00_00_15)似乎专门调整了序列、目标是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    #if 1 //can boot // from SDK:mcu_plus_sdk_am64x_11_00_00_15

    我不确定我是否关注此问题。 在这里、您表示使用 SDK v11.0引导成功、但使用 SDK v10.0引导失败。 但之前、您以相反的方式传达了该问题。

    在任何情况下、SDK v11.0中的顺序都是正确的。 订单由以下提交决定:

    am64x、am243x:SBL:在 system_init·TexasInstruments/mcupsdk-core@71cc503之后移动打开的防火墙 API

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant、

     迁移到新的 SDK v11.0时、SBL 的初始代码未更改。 假设这就是为什么 会发生之前的"OSPI_UDMA ()断言问题"。

    从 commit 的注释来看、假设我们需要相应地调整初始代码以支持安全启动、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    因此、从 commit 的注释中、假设我们需要相应地调整初始代码以支持安全启动、对吧?

    似乎是这样。 建议对两个版本之间的 SBL OSPI 进行一次性评估、并相应地回传所需的更改。

    此致、

    Prashant