This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:如何在 QNX 中实现和验证 HSM

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62P-LP, AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1515389/sk-am62p-lp-how-to-implement-and-validate-hsm-in-qnx

器件型号:SK-AM62P-LP
主题: AM62P 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、TI 专家

我们正在尝试验证 QNX 系统上 SK-AM62P-LP 平台的 HSM (硬件安全模块)功能。
但是、我们无法在 QNX"bsp_ti-am62p-sk-evm_br-hw-rel_be-800_SVN998577_JBN85"软件包中找到有关 HSM 驱动程序、设备树或库文件的任何相关信息。
SK-AM62P-LP 上是否提供了有关 HSM 的任何文档、用户指南或软件?

期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    用于 AM62P 的 QNX BSP 仅提供在 A53内核上运行的软件支持。 默认情况下、它不支持 HSM。

    我会增加专家来为 HSM 软件的相关用户指南提供指导。

    此致、

    Shiva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    SBL 可能用于启动 QNX、支持启动 HSM 内核。 客户应联系第三方(如 Vector)、以了解要在 HSM 内核上运行的 HSM 协议栈。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Prashant、

    我想知道是否 获得 HSM 协议栈、是否有关于如何在 HSM 内核上部署协议栈的说明?   任何数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道是否 获得 HSM 协议栈、是否有关于如何在 HSM 内核上部署协议栈的说明?  来自 TI 或 Vector。

    对于 HSM 固件、可以按照以下指南生成可由 SBL 引导的 HSM appimage:

    software-dl.ti.com/.../TOOLS_BOOT.html