This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:PROCESSOR-SDK-AM62X:用于签署 fitImage 的密钥的参考:Part2

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514931/processor-sdk-am62x-processor-sdk-am62x-reference-for-the-key-used-to-sign-fitimage-part2

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X
主题中讨论的其他器件:AM625

工具/软件:

根据您的支持、我尝试更改签名密钥:

PROCESSOR-SDK-AM62X:用于签署 fitImage 的密钥的参考

Prashant Shivhare 2 days ago in reply to Koji Hirohashi
TI__Guru 61431 points
Hello,

The keys are present in the U-Boot source code itself:

git.ti.com/.../keys

You may replace the keys in this directly with your custom keys to sign the images with the same.

Regards,

Prashant

 
在我的 U-Boot (2023.04)中、没有这样的目录:arch/arm/mach-k3/keys。
此目录中有密钥:board/ti/keys、因此我更改并构建了此目录。
我确认 tiboot3.bin、tispl.bin、u-boot.img 可以通过我的方法更改签名密钥。
但是、fitImage 的食谱-sysroot-native /usr/share/ti/ti-k3-secdev/keys 中的密钥未更改。
 
此外、当 KEYREV 为2时、即使由主密钥签名、也可以启动 fitImage。
 
1、如何生成配方-sysroot-native /usr/share/ti/ti-k3-secdev/keys 中的密钥?
2.当 KEYREV=2时、是否使用备份密钥来验证 fitImage?
 
此致、
Koji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    keys 目录已从 SDK v10中的"board/ti/keys"更改为"arch/arm/mach-k3/keys"。

    Unknown 说:
    当 KEYREV=2时、是否使用备份密钥来验证 fitImage?

    是的、如果您使用备份密钥签署了 fitImage、则将使用备份密钥对其进行验证。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Prashant、

    我将 board/ti/keys 中的 cutMpk.pem 和 custMpk.key 修改为 cutBMpk.*。

    我构建了 tiboot3.bin、tispl.bin 和 u-boot.img、并使用它们的引导 AM625。

    我当时没有更改 fitImage、所以它由 custMpk 签名。

    我预计启动 fitImage 失败、但成功了。

    当 KEYREV 都为1和2时、为什么可以引导 fitImage 签名的 custMpk?

    当 KEYREV 为2时、由 custMpk 签名的引导映像无法启动、因此我确信可以修改签名密钥并正确更新 KEYREV。

     

    最棒的餐厅

    Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    I 预计无法启动 fitImage、但成功了。

    这是预期结果。 fitImage 的信任根来自 A53 U-Boot 中的签名节点。

    为了确保只启动 BMPK 签名的 fitImage、您必须使用 BMPK 对 fitImage 签名、重建 U-Boot、然后替换电路板上的 U-Boot 映像。 然后、使用除 BMPK 之外的任何密钥签名的 fitImage 将无法启动。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Prashant、

    我省略了以下配置:

    • tiboot3.bin (由 custBMpk 签名)
    • tispl.bin (由 custBMpk 签名)
    • u-boot.img (由 custBMpk 签名)
    • fitImage (签名 CustMpk )

    它成功引导。

    这是预料之中的吗?

     

    此致、

    Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否符合预期?

    这是因为 A53 U-Boot DTB 的签名节点仍包含 SMPK 公钥、因此 SMPK 签名的 fitImage 可成功引导。

    如果您通过 BMPK 签名 fitImage 并重新编译 A53 U-Boot、则签名节点将包含 BMPK 公钥。 在这种情况下、之前成功引导的 fitImage 将无法引导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于 A53 U-Boot DTB 的签名节点仍然包含 SMPK 公钥、因此 SMPK 签名的 fitImage 成功启动。

    那么、fitImage 是否使用 DTB 中的 SMPK 哈希来检查完整性、而不是电子保险丝中的 BMPK 哈希

     

    此致、

    Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、fitImage 是否使用 DTB 中的 SMPK 哈希值进行了检查?而不是 eFUSE 中的 BMPK 哈希值?

    正确。 如果在用 BMPK 签名 fitImage 后重新编译 U-Boot、则哈希值会更新为 DTB 中的 BMPK。 然后,只有 BMPK 签名的 fitImage 成功启动!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Prashant。

    我明白了。

    [引述 userid="531297" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514931/processor-sdk-am62x-processor-sdk-am62x-reference-for-the-key-used-to-sign-fitimage-part2/5825962 #5825962"]
    那么、fitImage 是否使用 DTB 中的 SMPK 哈希来检查完整性、而不是电子保险丝中的 BMPK 哈希

    正确。

    [/报价]

    这与任何 SDK 版本是否相同?

     

    此致、

    Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这与任何 SDK 版本都是相同的吗?

    是的、情况确实如此。