This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:复位区分和日志

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1515286/am3358-reset-distinguish-and-log

部件号:AM3358

工具/软件:

尊敬的专家:

请帮助确认 AM3358是否具有以下能力:
客户使用 AM3358进行设计、需要使用这种设计来区分上电/冷复位和热复位。 此外、我们还需要记录热复位的数量。 如果热复位计数超过三、系统应停止复位。 AM3358本身可以实现该功能吗? 谢谢

此致、

朱星宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingyu Zhu:  

    这一问题的专家目前正在出差。 请注意、预计响应会出现延迟。

    此致、

    Qutaiba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingyu:

    Unknown 说:
    客户正在使用 AM3358进行设计、需要使用这种设计来区分上电/冷复位和热复位。

    PRM_RSTST 寄存器(地址0x44e00f08)将指示复位原因。

    Unknown 说:
    如果热复位计数超过三、系统应停止复位。 [/报价]

    如何在您的系统上触发热复位? AM3358 SoC 本身不会计算热复位时间。 必须根据热复位的触发方式在软件中实现您的要求。