This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:原始摄像头

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1515710/tda4ve-q1-raw-camera

器件型号:TDA4VE-Q1

工具/软件:

您好:

   提供 TDA4 RTOS vx_app_single_cam 示例、以便在不通过 ISP 模块的情况下直接捕获原始图像。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kong:

    可以在单摄像头应用中轻松绕过 VISS。 实际上、在应用程序中有一个标志 bypass_vis 可以绕过该模块。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      请求提供 bypass_viss 补丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请检查 YUV_cam_input 标志设置为 true 的单摄像头应用。 这会绕过 VISS、您需要进行类似的更改。  

    此致、

    Brijesh