This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:适用于 HE 器件的 RTI 看门狗

Guru**** 2482165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1512961/am623-rti-watchdog-for-he-se-device

器件型号:AM623

工具/软件:

您好、TI 专家!

您好、TI 专家! 我有一个适用于 am6234的开发环境、其中包含我们自己的评估板。
软件 PROCESSOR-SDK-LINUX-RT 版本为 SDK-AM62X-10.01.10.04。

  如上图所示、我们修改了 RTI_WDT_ping 函数、并仅给 dog 输入两次。

在两次尝试后停止馈送狗、在 hs-fs 设备上测试时、该设备能够正常重新启动。 但是、在 hs 器件上进行测试时、它没有正确重启。

我们如何解决这个问题?


此致、
Li