工具/软件:
您好!
"可以使用更少引脚数的 BOOTMODE 配置来配置从电子保险丝引导"这是否意味着仅使用 BOOTMODE[15:12]时、VPP 必须通电才能启用 SoC 电子保险丝?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好!
"可以使用更少引脚数的 BOOTMODE 配置来配置从电子保险丝引导"这是否意味着仅使用 BOOTMODE[15:12]时、VPP 必须通电才能启用 SoC 电子保险丝?


尊敬的 Junzhi:
VPP 表示编程电压、仅在电子保险丝编程期间需要。 在包括引导时间在内的其余时间内、它可能保持未通电状态。
请查看一次性可编程(OTP)电子保险丝的 VPP 规格部分
在器件数据表中: https://www.ti.com/lit/gpn/am62l 、了解有关如何对电子保险丝进行编程的详细信息。
如果这样回答了您的问题、请告诉我。
此致、
Stan
是的、正确。
从电子保险丝引导意味着用户可以制作其自定义引导序列(要从中引导的主外设和备用外设)。 如果用户希望使用简化的引导模式引脚集、并且 https://www.ti.com/lit/pdf/sprujb4中引导模式引脚映射(简化)中的固定序列 不符合其需求、则可能需要执行此操作。
此致、
Stan
您好: Junzhi、
原理图中靠近 VPP 电源引脚的注释将按如下方式更新:
D-Note:-
不建议也不允许将1.8V 电源直接持续连接到 VPP
仅需要 VPP 电源来对电子保险丝进行编程。
这允许在电子保险丝编程期间使用板载 VPP 电源或外部电源。
请参阅以下常见问题解答
此致、
Sreenivasa.