This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5505:加密启动映像生成器

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1523830/tms320c5505-encrypted-boot-image-generator

主题中讨论的其他部件:TMS320C5505

工具/软件:

如何获取启动映像加密工具? 我们有一个项目要求保护 IP。 有人能提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maarten:

    加密的启动映像对于常规 TMS320C5505将不起作用。 它仅适用于安全的  TMS320C5505 (我认为它在任何地方都不可用)。 此外,由于这一事实, 加密启动映像生成器工具 有加密技术,所以它必须通过一个屏幕过程之前,其发布。

    我建议不要  对 TMS320C5505使用加密启动映像生成器工具。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SPRAB92_5F00_bootloader.pdfDearMing  

    如前一篇文章所述、我们有一个要求、必须对启动映像进行加密。 当我们阅读"SPRAB92_Bootloader"时、似乎有一个安全启动选项。 您是否认为我们无法再购买具有安全启动选项的 C55x 器件?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maarten:

    常规 TMS320C5505启用了 JTAG、因此安全 ROM 对公共开放、因此安全密钥也对公共开放。 因此、常规 TMS320C5505不适合保护您的 IP。 另一方面、安全 TMS320C5505会禁用 JTAG、并在其安全 ROM 中包含一组新的未披露的安全密钥。 如果要使用加密启动映像保护 IP、则需要使用安全的 TMS320C5505。 不幸的是、 安全的 TMS320C5505 IN 现在不可用。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming  

    感谢您的澄清。 是否有任何可用的安全 C55x 器件?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maarten:

    我记得我们制造的唯一安全 C55xx 器件是 C5535S。 我不确定它是否仍然可用。 C5535没有 EMIF、因此可以扩展外部存储器。

    此致、

    Ming