This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:TI-UDMA 485c0100.dma-controller:TISCI 配置环网失败(-22) ring_idx 0

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62P-LP, AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1523443/sk-am62p-lp-ti-udma-485c0100-dma-controller-tisci-config-ring-fail--22-ring_idx-0

器件型号:SK-AM62P-LP
主题: AM62P 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我正在使用 Linux 内核6.6、当我启动电路板时、似乎出现了此错误。

dmesg | grep "ti-udma"
[    1.848261] ti-udma 485c0100.dma-controller: Number of rings: 82
[    1.857627] ti-udma 485c0100.dma-controller: Channels: 48 (bchan: 18, tchan: 12, rchan: 18)
[    1.870308] ti-udma 485c0000.dma-controller: Number of rings: 150
[    1.882374] ti-udma 485c0000.dma-controller: Channels: 35 (tchan: 20, rchan: 15)
[    1.893422] ti-udma 4e230000.dma-controller: Number of rings: 6
[    1.900196] ti-udma 4e230000.dma-controller: Channels: 6 (bchan: 0, tchan: 0, rchan: 6)
[    7.532718] ti-udma 485c0100.dma-controller: TISCI config ring fail (-22) ring_idx 0
[    7.836294] ti-udma 485c0100.dma-controller: TISCI config ring fail (-22) ring_idx 0
[    8.810854] ti-udma 485c0100.dma-controller: TISCI config ring fail (-22) ring_idx 0
[    8.859036] ti-udma 485c0100.dma-controller: TISCI config ring fail (-22) ring_idx 0
[    8.953679] ti-udma 485c0100.dma-controller: TISCI config ring fail (-22) ring_idx 0
[    9.209856] ti-udma 485c0100.dma-controller: TISCI config ring fail (-22) ring_idx 0
[    9.351697] ti-udma 485c0100.dma-controller: TISCI config ring fail (-22) ring_idx 0
[    9.461323] ti-udma 485c0100.dma-controller: TISCI config ring fail (-22) ring_idx 0
[    9.497545] ti-udma 485c0100.dma-controller: TISCI config ring fail (-22) ring_idx 0
[    9.557516] ti-udma 485c0100.dma-controller: TISCI config ring fail (-22) ring_idx 0
[    9.580896] ti-udma 485c0100.dma-controller: TISCI config ring fail (-22) ring_idx 0
[    9.648367] ti-udma 485c0100.dma-controller: TISCI config ring fail (-22) ring_idx 0
[    9.905605] ti-udma 485c0100.dma-controller: TISCI config ring fail (-22) ring_idx 0
[   20.053345] ti-udma 485c0100.dma-controller: TISCI config ring fail (-22) ring_idx 0

这可能是什么?

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio Rossi、

    您是否修改了处理器+SDK 中的默认资源分配?

    您是否正在使用哪个版本的 Processor SDK?

    上述应用与 Processor SDK 版本之间是否存在内核版本不匹配?

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    我们将使用 SK-AM62P-LP AM62P 入门套件评估模块、该评估模块采用了 Toradex BSP、并具有内核6.6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio Rossi、

    我已将您的查询转至 Linux 专家,您可能会很快得到回复 。

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sergio、

    此论坛不支持 Toradex BSP、我不熟悉它。

    如果您使用从 TI.com 下载的 Processor SDK Linux、是否会出现同样的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们使用它时、 就不会出现这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您可能需要就此问题咨询 Toradex、因为此论坛仅支持 TI 发布的软件。