This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:IEP:IEP_CAP_STATUS_REG 寄存器的说明

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522782/am6442-iep-explanation-of-the-iep_cap_status_reg-register

器件型号:AM6442

工具/软件:

您好:

在 AM64x 的 TRM 中、PRU_ICSSG IEP 部分中有以下寄存器说明:

我想知道 CAP_RAW 字段的含义、尤其是 IEP_CAPR6_REGx 和 IEP_CAPRF6_REGx 的含义、因为它没有明确说明这些确切的含义。 这些代表:

  1. 引脚本身的物理状态(低电平/高电平)、或
  2. 捕获事件的存在?
  3. 完全不同的东西  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Angel Gavrailov

    感谢您的查询。

    Unknown 说:
    是否存在捕获事件?

    我怀疑这表明存在捕获事件。

    让我检查一下并更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、

    您是否能够检查这些位的确切含义?

    此致!