This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:SD 卡检测问题

Guru**** 2330040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522115/am625-sd-card-detect-issue

器件型号:AM625

工具/软件:

您好团队

AM625:AM625 -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

我有一个 具有 sdcard 插槽的 am62x 板、

 
我正在通过 eMMC 引导 OS 并使用 ti 默认映像。  就像 USB 主机一样、它出现在/dev/sd 中*我想将 sdcard 用作批量加载、

但每当我把卡放入 sdcard 插槽没有得到设备,"df -h" cmd 也不列出存储。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


这是连接 sdcard 后来自设备的日志、

dmesg | grep mmc


[ 1.683375] mmc0:CQHCI 版本5.10
[ 1.728806] mmc0:使用 ADMA 64位的 fa10000.mmc [fa10000.MMC]上的 SDHCI 控制器
[ 1.836936] mmc0:已启用队列引擎命令
[ 1.841424] mmc0:地址0001处的新 HS200 MMC 卡
[ 1.847376] mmcblk0:mmc0:0001 S0J56X 14.8 GiB
[1.856010] mmcblk0:p1.
[ 1.859308] mmcblk0boot0:mmc0:0001 S0J56X 31.5 MIB
[ 1.865612] mmcblk0boot1:mmc0:0001 S0J56X 31.5 MIB
[ 1.871639] mmcblk0rpmb:mmc0:0001 S0J56X 4.00 MIB、chardev (511:0)
[ 2.106157] mmc1:CQHCI 版本5.10
[ 2.108718] mmc2:CQHCI 版本5.10
[2.154409] mmc2:使用 ADMA 64位的 fa20000.mmc [fa20000.MMC]上的 SDHCI 控制器
[ 3.627253] sdhci-am654 fa00000.mmc:开机失败
[ 3.663350] mmc1:使用 ADMA 64位的 fa00000.mmc [fa00000.MMC]上的 SDHCI 控制器
[3.712397] EXT4-FS (mmcblk0p1):恢复完成
[ 3.718521] EXT4-FS (mmcblk0p1):挂载的文件系统、带有序数据模式。 配额模式:无。
[5.809894] EXT4-FS (mmcblk0p1):已重新安装。 配额模式:无。
[28.385390] mmc1:读取 SD 状态寄存器时出现问题
[28.392952] mmc1:初始化 SD 卡时出现错误-84
[28.472023] mmc1:初始化 SD 卡时出错-84
[28.555059] mmc1:初始化 SD 卡时出现错误-84
[28.670350] mmc1:初始化 SD 卡时出错-84

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否尝试过多个不同的 SD 卡以确定问题是否特定于此 SD 卡?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、
    同样的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在引导过程中保留插入的 SD 卡、内核是否成功检测到它? 您是否能够从 A53 U-Boot 对 SD 卡进行 R/W?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant,

    我使用默认 TI WIC 映像刷写了 SD 卡。

    从 SD 卡引导操作系统时、系统引导成功。

    从 eMMC 引导操作系统时、SD 卡不会显示在下/dev

    我的目标是在运行时使用 SD 卡作为外部存储来存储数据。


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的目标是在运行时使用 SD 卡作为外部存储来存储数据。

    我了解用例。 仅出于测试目的、您是否看到内核能够枚举 SD 卡(如果在整个引导过程中插入 SD 卡)?

    为了进行比较、还请共享 SD 卡引导的成功日志和 eMMC 引导的故障日志。

    请附上带有"插入->代码"的日志。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然我会在这里分享