This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:L1高速缓存用于存储器存储?

Guru**** 2328790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1523518/am6442-l1-cache-use-for-memory-storage

器件型号:AM6442

工具/软件:

您好、

L1高速缓存可以自由化并用于额外的内存存储吗?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    感谢您的查询。

    不确定我是否了解该查询。

    能否请在我内部检查时补充一些详细信息。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、
    是否可以在 R5内核上同时使用 L1高速缓存和 TCM、并且可以无等待地进行访问(当没有高速缓存未命中时)?  

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    谢谢你。

    我将把线程分配给专家以支持。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    高速缓存特定于 R5F 内核、TCM 存储器特定于 SOC。

    TCM 存储器是扩展到 SOC 的存储器。 因此、R5F、A53内核和 M4F 内核等所有内核都可以访问该存储器。

    因此、R5F 内核或 A53内核无法访问缓存存储器作为存储器、因为该缓存存储器不是映射到 SOC 的存储器。

    此致、

    Anil.