This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:通过 AM6442处理器对 FPGA QSPI 闪存重新编程-可行性和参考设计

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1523288/am6442-reprogramming-fpga-qspi-flash-via-am6442-processor---feasibility-and-reference-design

器件型号:AM6442

工具/软件:

我们的设计中使用了 AM6442BSFFHAALV 处理器和 XC7A200T-2FBG484I FPGA。 使用 QSPI 闪存配置 FPGA。

在我们的设置中、电路板安装在一个固定装置内、这使得很难访问 FPGA JTAG 连接器。 因此、将电路板固定在装置中后、我们无法通过 JTAG 接口对 QSPI 闪存重新编程。

我们想知道是否有办法使用 AM6442处理器而不是 FPGA JTAG 接口来更新存储在 QSPI 闪存中的 FPGA 位流。 如果是、请建议使用建议的方法或界面来执行此操作。