请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6442 工具/软件:
你好、团队。 我们是否可以 通过 FPGA (Artix-7 XC7A200T)从 AM6442BSFFHAALV 处理器访问闪存? 如果是、请提供解决方案。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你好、团队。 我们是否可以 通过 FPGA (Artix-7 XC7A200T)从 AM6442BSFFHAALV 处理器访问闪存? 如果是、请提供解决方案。
您好 Varun、
闪存连接到 FPGA、是否要从 SOC 读取 OSPI 数据?
如果要实现上述方法、一种众所周知的 方法是 AM64X SOC 应通过 GPMC 连接与 FPGA 通信。
GPMC 是并行通信、如果您需要完整的详细信息、请查看下面的一章。

我不确定 AM64X 和 FPGA 之间是否支持该连接。
如果不支持该连接、那么 SOC 和 FPGA 之间有什么连接? 他们是如何沟通的?
此致、
Anil.