工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
在测试时会遇到问题 Falcon 模式引导 亮起 SK-AM62A-LP 使用 SD 卡作为引导介质。 在parseMultiCoreAppImage()中加载映像失败status = -1。
根据引导加载程序日志(我们手动添加了图像标头打印输出以验证结构)、映像格式似乎可能不符合 SBL 的预期。 
我们目前假设 Falcon 引导流程如下:
ROM→tiboot3.bin→MCU_R5_image→linux_a53_image 。
但是、我们可能误解了 SBL 或 AppImage 创建过程中的一些步骤。
如果我们的理解或用法不正确、我们希望提供建议或指导来纠正此问题
测试环境:
-
SDK:
-
MCU + SDK:
mcu_plus_sdk_am62ax_10_01_00_33 -
Linux SDK:
ti-processor-sdk-linux-am62ax-evm-10_01_00_05
-
-
图像源:
-
mcu_r5_image:{MCU+ SDK}/examples/hello_world_cpp -
linux_a53_image:{linux sdk}/board-support/prebuilt-images as input and makefile using below command
-
-
SBL:
tiboot3.bin出发地:{MCU+ SDK}/examples/drivers/boot/sbl_sd_linux感谢您的支持!