This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:针对 PHYTEC AM64x 的超小版本

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522977/ccstudio-minimal-build-for-phytec-am64x

部件号:CCSTUDIO
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我尝试使用适用于 Phytec AM64x 电路板的 Code Composer Studio 无外设安装来实现最小构建。 由于安装整个 CCS 环境效率低下、当前构建会占用大量空间和时间。 我想知道是否有其他方法可以仅安装所需的二进制文件或可执行文件来构建工程。 因为我在使用.project、.cproject 文件、所以我仍然需要 CCS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果不安装 CCS、您将无法创建/编译 CCS 工程。 无法直接安装项目服务器。

    您可以仅安装编译器和其他相关编译工具(SysConfig、BIOS 等)、并使用可以使用 gmake 调用的自定义 makefile。 请注意、makefile 在 CCS 编译期间在底层使用。 CCS 从工程生成 makefile 并调用 gmake 以进行构建。 您可以直接获取生成的 makefile 并编译工程调用 gmake。  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、还可以。 是否可以编写一个调用 sysconfig/ti-arm-clang 而不依赖 CCS 生成的 makefile?