请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM620-Q1 工具/软件:
尊敬的专家
电路板启动时、我们需要"尽早"控制一些 GPIO。
我认为是在 A53 SPL 开始之前在 R5 SPL (tiboot3.bin)中编写此控制函数的理想方法。

我认为我的问题非常类似。
以下是我的问题:
(1)在 uboot 源中、"R5 SPL"的相关源代码在哪里? 因为我尝试在源代码中找到将 GPIO 初始化的理想位置。
(2)您能给我们一个"简单指令"、如何 将值直接写入源代码中的 MMR 寄存器(例如:PADCONFIG)?
非常感谢
Gibbs