This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:AM64x 未来 Linux SDK 文档&Academy 不应使用 Linux scp CLI 命令进行文件传输

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1523582/processor-sdk-am64x-the-am64x-future-linux-future-sdk-documentation-academy-should-not-use-the-linux-scp-cli-command-to-do-file-transfers

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

工具/软件:

我注意到很多 SDK 文档、并且 Linux Academy 使用 scp 进行文件传输。

"据 OpenSSH 开发人员在2019年4月表示,SCP  已经过时,不灵活,不容易修复;他们建议使用更现代的协议,如 SFTP 和 rsync 来传输文件。 因此、从 OpenSSH 9.0版开始、scp 客户端默认使用 SFTP 进行文件传输、而不是使用传统的 SCP/RCP 协议。"

我们应该使用其他2个协议之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开发 指南倾向于在专用网络/LAN 中的深度嵌入式环境中进行简单性和开发。  对于产品、您的指南当然有意义。 我们正在逐步刷新文件系统中包含的开放源代码工具、我们将注意此反馈、以便从 scp 迁移。 欢迎您修改文件系统中包含的开放源代码工具并使用 sftp。

     Pekka