This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68:TMS570LS3137-Q1

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306, MSPM0G3507, MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1521694/am68-tms570ls3137-q1

器件型号:AM68
Thread 中讨论的其他器件:MSPM0L1306MSPM0G3507MSPM0G3519

工具/软件:

您好、希望找到最适合以下应用的 MCU:
5V 工作电压
+24个 GPIO 引脚
12位数模转换器(DAC)
+4 12位模数转换器(ADC)
+4脉宽调制(PWM)模块/通道
EEPROM 存储器
WiFi 和蓝牙连接-物联网功能
UART、I2C、SPI

我们制造铰接式手臂、地面无人机和 Exoesekelton、我们正在寻找一个通用 MCU、用于安装通用卡来参加这些产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 我建议您查看 MSPM0L1306 -> MSPM0L1306数据表、产品信息和支持| TI.com 、这是一款3V 器件、但我们很快就会有一款5V 兼容器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shailesh、感谢您的答复。 我们将检查它,如果我们有疑问,我会告诉你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shailesh、我们检查了相关选项、存在以下问题:
    5V 工作电压 不满足要求
    12位数模转换器  不满足要求
      不满足 EEPROM 存储器要求
    WiFi 和蓝牙连接- 不具备物联网功能、但如果您可以选择使用外部元件、那么适合美国使用

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rodrigo:
    在这种情况下、我推荐 MSPM0G 系列器件、因为 MSPM0G3507或 MSPM0G3519等某些器件具有客户所需的12位 DAC (它还应该能够仿真闪存中的 EEPROM)。 目前无法满足这些器件的唯一要求是5V 电源和无线通信。

    此致、

    Diego Abad