This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:适用于 AM6442的 HDMI

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1523490/am6442-hdmi-with-am6442

器件型号:AM6442

工具/软件:

您好:

我们在工程中使用 AM6442作为其5个以太网端口、但我们还需要在电路板上设置一个 HDMI 端口。

 在 AM6442上是否有 HDMI 端口解决方案?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sami BOUKESRA

    感谢您的查询。

    请参阅处理器数据表的以下部分  

    表4-1. 器件比较

    不支持可连接到 AM62x 板上提供的 HDMI 转换器的 DPI 接口。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM64x 从未设计为具有数字视频接口。