This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-SIP:AM62SIP 未在默认的 am62xx 映像上引导

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1515227/sk-am62-sip-am62sip-not-booting-on-default-am62xx-image

器件型号:SK-AM62-SIP

工具/软件:

大家好!

我尝试为 AM62SIP 板启动最新的 debian 映像。

建议我使用tisdk-default-image-am62xx-evm-11.00.09.04.rootfs.wic.xz 映像、但它无法启动

我收到的引导错误如下所示:

-

SIP 映像应与默认的 am62x 映像相同

U-Boot SPL 2025.01-gcd91d7360181 (2025年4月3日- 12:56:46 +0530)

SYSFW ABI:4.0 (固件版本0x000b'11.0.7--v11.00.07 (Fancy Rat)')

将 DT SPL 初始栈使用量:13424字节中的 A53 CPU 频率更改为1250000000Hz (T 级

-

我已经能够刷写和启动以前的映像10倍版本从12月。

-

希望得到任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    AM62SIP 没有11.0 SDK 版本。

    请继续使用下图:

    https://dr-download.ti.com/software-development/software-development-kit-sdk/MD-PvdSyIiioq/10.01.10.04/ti-processor-sdk-linux-am62xxsip-evm-10.01.10.04-Linux-x86-Install.bin

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren、

    感谢您的答复。 我目前正在使用这个 SDK 版本。 它在6个月前发布。 您是否知道有任何更新 SIP SDK 和默认映像的计划? 我们计划将此处理器用于2000多台设备、并想知道是否支持该处理器以及何时支持该处理器。 这是因为 am62sip 板上目前有一个适用于 m.2 cc3351的 WiFi 驱动程序错误、可能新的 image/SDK 版本会解决该错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren、

    只是登记入住 我想知道您或您认识的人是否可能知道 SIP 的下一个更新即将推出。 目前、我们正在考虑尝试更新的电路板。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我目前正在出差、并与团队核实11.1 SDK 是否支持此功能。我将在下周重新上岗时收到回复。

    对延迟深表歉意。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    AM62SIP 支持将添加到11.1 SDK 版本中。 计划在7月底发布

    希望这有所帮助。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    您是否解决了您的问题?
    我的自定义 am6254电路板也面临同样的问题。

    我尝试了 default (prebuild-image)、使用 SDK 中的 ti-u-boot 构建映像、还尝试使用内置函数构建映像、但遇到相同的日志并卡住  

    我注意到 mt sdcard 时钟变为25MHz、并在打印以下日志后停止

    U-Boot SPL 2025.04 (2025年6月5日- 11:00:42 +0530)
    SYSFW ABI:4.0 (固件版本0x000b'11.0.7--v11.00.07 (Fancy Rat)')
    将 DT 中的 A53 CPU 频率更改为1250000000Hz (T 级
    SPL 初始栈使用量:13424字节

    我将引导插针配置为[B0:B2]=>110、[B3:B9]=>1110001、[B10:B13]=>1011、[B14:B15]=>00
    主引导=> UART
    次级引导=> SDCARD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Umang:

    此查询与 AM62SIP 相关。  

    你能打开一个新的线程附加日志和观察,我们更好地支持你。  

    请分享该主题、以便将其发送给合适的专家。 关闭此主题。

    此致、

    Suren