This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:修改资源分配时出错

Guru**** 2328790 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522051/am6442-an-error-when-modifying-resource-allocation

器件型号:AM6442
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我遵循了 AM64x MCU+ SDK:修改资源分配 指令以修改 PKTDMA 资源。

但是、修改 am64x-evm.syscfg 后、我 在重新编译:

"Build Board Configuration Obj Files"
"Create unsigned Board Configuration binary"
Load address not computed for file that does not have a segment table at XML_TI_OFD.pm line 1441.
Use of uninitialized value in multiplication (*) at script/mkhex4bin.pl line 295.
"Sign Board Configuration with HS key"

...

"Generate include-able header file from signed Board Configuration"
SYSFW Boardcfg blob created at E:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_09_02_01_05\source\drivers\sciclient\sciclient_default_boardcfg\am64x\boardcfg_blob.bin
SYSFW Boardcfg blob created at E:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_09_02_01_05\source\drivers\sciclient\sciclient_default_boardcfg\am64x\boardcfg_blob_linux.bin

即使重建后创建的.bin 文件、修改也不 起作用。

 

我不知道是什么原因造成了这个问题,以及如何解决它。

谢谢。

此致、

学英

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、学英:

    您能分享一下这里的用例吗? 您为什么要更改 PKTDMA 通道?

    是否 更改了 哪些外围设备的 PKTDMA 通道分配?

    您尝试了哪些步骤并解释了您所做的步骤?

    您是否尝试更改 Core 上的资源分配以及 Core 上运行的操作系统?

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要在 R5f11内核中分配 PKTDMA ICSSG0 Rx 通道。  我按如下所示更改了 am64x-evm.syscfg:

     resourceSharing11.$name              = "modules_resourceSharing10";
     resourceSharing11.resourceName       = "Packet DMA ICSSG0 Rx channel";
     resourceSharing11.sharedFromHostName = "A53_2";
    -resourceSharing11.sharedToHostName   = "MAIN_0_R5_1";
    +resourceSharing11.sharedToHostName   = "MAIN_1_R5_3";

    但是、尽管没有任何变化、这一问题仍然存在。

    键入以下内容时没有错误:

    make -s -C tools/sysfw/boardcfg configure-gen SOC=am64x

    但当我键入时  

    make -s -C tools/sysfw/boardcfg sciclient_boardcfg SOC=am64x
    问题就会出现。

    我不确定是不一致的 CCS/SDK/SYSCFG 版本引起的、因为我在不进行任何修改 和重新编译的情况下仍然会遇到这个问题。

    (CCS 版本:12.7.1;SDK 版本:09.02.01.05;SysConfig 版本:1.21.0、I Use)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、学英:

    更改主机后、您需要将文件复制到 MCU+SDK 中、稍后需要编译 rm_cfg。 添加到工程。

    对于这些操作、您需要使用以下命令。

    如果您遇到任何错误、比如无法找到文件路径、主要是 syscfg 和 CCS 版本出现问题。

    使用 MCU+SDK 的建议 CCS 和 syscfg 版本。

    地址接口命令  :  
    game -s -C tools/sysfw/boardcfg configure SOC=am64x
    gmake -s -C tools/sysfw/boardcfg configure-gen SOC = am64x
    gmake -s -C tools/sysfw/boardcfg sciclient_boardcfg SOC=am64x

    此致、

    Anil.