主题中讨论的其他器件:SK-AM62-LP
工具/软件:
您好、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
您好:
Unknown 说:是否可以在不烧录 OTP 电子保险丝的情况下做到这一点? 我想在不将设备转换为 HS-SE 的情况下测试孔安全流程是否正常工作。
这是不可能的。
我看到 eFuse 是用密钥散列编写的、并且设备类型是从 FE 转换为 SE 的、那么防火墙已启用、这到底意味着什么? 它是否会影响我正在运行的应用程序? 我还没有使用防火墙。
以下防火墙由 TIFS 配置:
https://software-dl.ti.com/tisci/esd/latest/5_soc_doc/am62x/firewalls.html
如果某个应用是在 HSFS 器件上开发的、那么如果在 HSSE 器件上运行、这些防火墙不应影响同一应用。
此致、
Prashant
感谢您的信息!
我正在使用 SK-AM62-LP 和 SDK MCU_PLUS_SDK_am62x_09_00_00_19编译 Keywriter:
在引导时查找以下日志和错误:
Starting Keywriting Enabled VPP keys Certificate found: 0x43c17900 Keywriter Debug Response:0x2000800 Error occured...
0x409031
0x800023
#
# Decrypting extensions..
#
MPK Options: 0x0
MEK Options: 0x0
MPK Opt P1: 0x0
MPK Opt P2: 0x0
MEK Opt : 0x0
* SMPKH Part 1 BCH code: 4004ba5d
* SMPKH Part 2 BCH code: 407f9df5
* SMPK Hash (part-1,2):
71eef6284855408fca695d0e99c008853a0d4659cd65d0b4cf0165e6d1bf4f8200
0dcd1e0c863c403f4fec7bc95725f2316a7f2039d6ed73442951e8a27d55e00600
* SMEK BCH code: c0973018
* SMEK Hash: de9e8181724a3600dae57e4587258c827a9fb2357b706163fb1844d48b3f2d9a2df6e2de281787b90e38b4c0ca369e4d2cab3d4750e9f2da776b97cfcdfc7c6c
* BMPKH Part 1 BCH code: a04df23f
* BMPKH Part 2 BCH code: a03845ee
* BMPK Hash (part-1,2):
8bc544394553d698aa214b8adce3e5d5647f914122097d1741f0979cdd642dab00
5550ceec435c880650eb94dba7fbf403bde659ad5f58e2f62d55161480d4af1e00
* BMEK BCH code: 00733f71
* BMEK Hash: d421dd5217b9b89fdb4316f02a68b1c32a25f65004f01aabcb02776279e56a9af34ae3e6f9a5042b55c3a883585e3a968852d19b9e91f1c9b29f20e412ccaa72
EXT OTP extension programming disabled
* BCH code & MSV: fe0fac8b
* KEY CNT: 03030000
* KEY REV: 01010000
SWREV extension programming disabled
FW CFG REV extension programming disabled
* KEYWR VERSION: 0x20000
#
# Programming Keys..
#
* MSV:
[u32] bch + msv: 0x0
Error in programming MSV
debug_response: 0x2000000
[u32] bch + msv: 0x0
* SWREV:
[u32] SWREV-SBL: 0x1
[u32] SWREV-SYSFW : 0x1
SWREV extension programming disabled
[u32] SWREV-SBL: 0x1
[u32] SWREV-SYSFW : 0x1
* FW CFG REV:
[u32] SWREV-FW-CFG-REV: 0x1
SWREV SEC BCFG extension programming disabled
[u32] SWREV-FW-CFG-REV: 0x1
* EXT OTP:
EXT OTP extension programming disabled
* BMPKH, BMEK:
Error in programming BMPKH part 1
debug_response: 0x2000800
以下是我构建证书的方式:
./gen_keywr_cert.sh -t tifek/ti_fek_public.pem --msv 0xC0FFE -a keys/aes256.key -b keys/bmpk.pem --bmek keys/bmek.key -s keys/smpk.pem --smek keys/smek.key --keycnt 2 --keyrev 1
附加问题:如果 eFUSE 是一次性可编程的、为什么在生成证书时会有以下选项?
-- mSv-WP
--- mSv-rp
-- mSv-OVRD
您好:
I am using SK-AM62-LP
如果您使用 E2版本、则很遗憾、无法启用 VPP、这是 Keywriter 故障的原因、但不修改硬件、如以下主题中所述:
您是否能够像其他客户在该线程中所做的那样修改硬件、之后可以启用 VPP 从而导致 Keywriter 成功运行?
此致、
Prashant