主题中讨论的其他器件:SK-AM62P-LP
工具/软件:
您好、
我正在使用 SDK ti-processor-sdk-linux-rt-am62pxx-evm-11.0009.04、在 SK-AM62P-LP EVM 上开发 mipi 面板启用
我有一个 RPI 7英寸面板、这是该主题 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1372152/sk-am62p-lp-tested-lvds-and-mipi-dsi-display-part-number 的建议
可通过以下步骤启用该面板
1)使用 具有此映像"tisdk-default-image-rt-am62pxx-evm.rootfs.tar"的 create-sdcard.sh 脚本准备 SD 卡
2) 在 uEnv.txt 中添加 name_overles=ti/k3-am62p5-sk-sq-dsi-Rpi-7inch-panel.dtbo
3)开机到内核控制台并键入"kmstest --device=/dev/dri/card2 ",一些 RGB 是可见的。
由于我刚接触 TI-DSS 和 DRM、需要对代码流进行一些研究、我尝试从 SDK 重新编译默认内核源并将其闪存到 SD 卡中、面板空白 什么出错了??
执行的操作
1) 使 arch=arm64 cross_compile="$cross_compile_64" distclean
2) make arch=arm64 cross_compile="$cross_compile_64" defconfig ti_arm64_prune.config ti_rt.config
4) make arch=arm64 cross_compile="$cross_compile_64" Image
5) 建立 arch=arm64 cross_compile="$cross_compile_64"模块
6) make arch=arm64 install_MOD_PATH=/data/tisdk/ti-processor-sdk-linux-rt-am62pxx-evm-11.0009.04 modules_install
7)通过 winscp 连接到 EVM、替换 boot 目录中的 Image
8)将 sdcard 中的替换为我通过 modules_install 生成的/lib/modules/6.12.17 (步骤6)
9)对 EVM 进行下电上电、内核正常上电。 lsmod 可以看到 DRM 模块和 panel_simpled 已加载。
10)当键入 "kmstest --device=rubile"时/dev/dri/card2、屏幕上将显示以下日志、面板上没有可见的 RGB。
请提供建议。 谢谢。
e2e.ti.com/.../log_2D00_rpi_2D00_nwork.log