This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:AM6442

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1515575/processor-sdk-am64x-am642

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X
主题:AM6442中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在尝试使用 PROCESSOR-SDK-08.06.00在 DTS 文件中添加、删除和更改 GPIO 和串行端口(1.2. 构建 SDK—Processor SDK AM64X 文档)。 您能告诉我我应该修改哪个文件(k3-am642-evm.dts 或其他文件)吗? 我在两个 Linux (/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-glibc/work/am64xx_evm-linux/linux-ti-staging/5.10.168 +gitAUTOINC+2c23e6c538-r0b.arago5/git/arch/arm64/boot/dts/ti)中都完成了此操作 、但它什么都不起作用、即使用 USB 也无法识别 USB。

错误消息如下所示:

[   11.272609] usbcore: registered new interface driver usbfs
[   11.304515] usbcore: registered new interface driver hub
[   11.354920] usbcore: registered new device driver usb
[   11.551351] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI Host Controller
[   11.557242] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1                                                                                        
[   21.577883] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: USB bus 1 deregistered
[   21.586559] xhci-hcd: probe of xhci-hcd.0.auto failed with error -110

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeevan:

    对于 AM64x 器件、内核在 arch/arm64/boot/dts/ti/目录下有两个电路板器件树文件:k3-am642-evm.dts 和 k3-am642-sk.dts。

    其中一个应该是您修改的版本、具体取决于您选择哪个版本作为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Bin Liu,根据 GPIO 和串行端口的变化是合适的也可以指导如何做的更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeevan:

    请说明您对 GPIO 的需求、所做的工作、以及您的工作对 GPIO 有何影响?

    在解决 GPIO 问题后、我们将对 UART 执行相同的过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要使用 GPIO 来控制 AM6442上的硬件引脚、我应该在哪个特定器件树文件中进行更改、您能不能通过示例指导我进行示例更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我前面的回答也回答了您的 GPIO 配置问题:

    对于 AM64x 器件、内核在 arch/arm64/boot/dts/ti/目录下有两个电路板器件树文件:k3-am642-evm.dts 和 k3-am642-sk.dts。

    其中一个应该是您修改的版本、具体取决于您选择哪个版本作为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Bin Liu、我知道可以在哪里进行修改、但它不起作用、因此我询问您是否可以在特定行的 k3-am642-evm.dts 的根目录或外部提供一个示例。 我尝试了&MAIN_GPIO、但无法正常运行。 您能否为此提供任何示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Linux 中使用 GPIO 引脚有多种方法、内核器件树已经定义了一些用法。 请说明如何在工程中确切使用 GPIO、以便我能提供进一步的指导。

    我尝试了&MAIN_GPIO、但它无法正常工作。 [/报价]

    如果不显示您的代码更改并说明其如何无法正常工作、我无法对此进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日志显示错误:

    |错误:/home/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-glibc/work-shared/am64xx-evm/kernel-source/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am642-evm.dts:231.2-13语法错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Bin Lin ,谢谢它的工作,你能解决 USB 问题  

    错误消息如下所示:

    [   11.272609] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [   11.304515] usbcore: registered new interface driver hub
    [   11.354920] usbcore: registered new device driver usb
    [   11.551351] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI Host Controller
    [   11.557242] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1                                                                                        
    [   21.577883] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: USB bus 1 deregistered
    [   21.586559] xhci-hcd: probe of xhci-hcd.0.auto failed with error -110
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我将在接下来的两周内离职。 请期待响应延迟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid="640735" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1515575/processor-sdk-am64x-am642/5837760 #5837760"]

    错误消息如下所示:

    [   11.272609] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [   11.304515] usbcore: registered new interface driver hub
    [   11.354920] usbcore: registered new device driver usb
    [   11.551351] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI Host Controller
    [   11.557242] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1                                                                                        
    [   21.577883] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: USB bus 1 deregistered
    [   21.586559] xhci-hcd: probe of xhci-hcd.0.auto failed with error -110
    [/报价]

    下面链接的主题中提到的两个补丁是否可以解决 USB 问题?

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493716/re-processor-sdk-am64x-removing-and-adding-packages-in-processor-sdk-linux-for-am64x