This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:SDK 的 GCC 编译工具无法在不同于安装路径的路径中运行

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518383/am623-gcc-compile-tools-from-sdk-can-not-run-in-the-path-which-is-different-from-the-install-path

器件型号:AM623

工具/软件:

尊敬的 TI 专家

 我下载 Linux SDK  ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.01.10.04-Linux-x86-Install.bin 并安装它.  GCC 编译工具可以在安装路径中正常工作。  

但如果我将 GCC 工具链移动到另一个目录、它无法 正常工作。

 我使用 Linux 文件命令查找 aarch64-oe-linux-gcc 程序、 发现 GCC 解释器路径硬编码为绝对 安装路径、而不是相对路径。  

我的问题是如何更改 GCC  解释器 路径?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不更改  GCC  解释器 路径、GCC 不能在不同于安装路径的路径中运行  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我将在接下来的两周内离职。 请期待响应延迟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BERT:

    如果不更改   GCC 解释器路径、GCC 无法在不同于安装路径的路径中运行

    是的、这是预期结果。

    Unknown 说:
    那么我的问题是如何更改 GCC  解释器 路径?  [/报价]

    我不知道有任何这方面的指示。

    多年前、SDK 目录有一个可执行文件、我忘记了它的文件名、即工具链安装程序。 更改 SDK 安装路径后、重新运行此工具链安装程序将更新工具链路径。 但是、最近的 SDK 版本中已删除此工具链安装程序、以减小 SDK 安装程序的文件大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bin

          安装 SDK 文件 ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.01.10.04-Linux-x86-Install.bin 时如何更改 GCC 路径?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BERT:

    我不知道 SDK 安装程序是如何操作的、它应该是 Yocto 中的某个产品、我对 Yocto 知之甚少。

    但是、在我的 SDK10.1安装中的"linux-devkit"目录中添加 SDK 目录名称时、它会显示超过13000行/文件、这些行/文件具有 SDK 目录名称。 这可能表明在移动 SDK 安装后手动更新工具链路径并非易事。

    最简单的解决方案是将 SDK 重新安装到新位置。