This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM2754-Q1:如何确定所选的闪存器件是否与此 SoC 兼容?

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1523021/faq-am2754-q1-how-do-i-determine-if-the-flash-device-that-has-been-chosen-is-compatible-with-this-soc

器件型号:AM2754-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

我有一个闪存器件、该器件与音频 EVM 中使用的闪存器件不同、并且 SysConfig 工具中也不存在该器件。 如何知道此器件是否可以与 SoC 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    若要确定您的闪存器件是否兼容、您必须查看闪存的数据表以确保满足以下要求:

    一般而言:

    • 闪存必须有足够的空间用于引导加载程序。
    • 如果需要 OptiFlash、闪存器件必须支持 RWW (写入时读取)
    • 闪存的工作电压为1.8V 或3.3V 左右
    • 对于8D-8D-8D 命令、命令扩展类型应为"repeat"或"invert"。 不支持16位操作码
    • 8D-8D-8D 模式下的命令都应使用4个地址字节。
    • 确保读取命令需要8个虚拟周期

    如果使用 xSPI 引导模式:

    如果器件在单线路模式下启动、则必须考虑以下自举设置:

    • 如果器件支持 SFDP 位、则可以启用该位。 在此模式下、AM275x 将尝试解析 SFDP 表、忽略读取命令位和模式位
      • 如果器件不支持 SFDP、您必须将模式设置为1s1s1s、并选择正确的读取命令指令(0x0B 或0xEE)

    如果要评估的闪存器件默认在八进制模式下引导、则必须考虑以下自举设置:

    • 必须禁用 SFDP 位、否则 AM275将尝试解析表、忽略读取命令位和模式位
    • MODE 位需要设置为8D8D8D
    • 读取命令位需要相应地设置为0x0B 或0xEE

    如果使用 OSPI 引导模式:

    • 默认情况下、器件必须在单线模式下引导
    • 器件必须支持读取命令0x8B
    • 上述命令必须需要8个虚拟周期

    如果使用 QSPI 引导模式

    • 器件必须在单线路模式下引导
    • 器件必须支持读取命令0x6B
    • 上述指令必须支持8个虚拟周期

    如果满足上述条件、闪存器件与 AM275x 的兼容性就很高

    要在 SDK 中添加对此器件的支持、请参阅以下说明:  

    AM275 FreeRTOS SDK:添加对定制闪存器件的支持