This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM67A:无法构建 Yocto SDK Git 故障

Guru**** 2466080 points
Other Parts Discussed in Thread: J722SXH01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514798/processor-sdk-am67a-cannot-build-yocto-sdk-git-failure

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM67A
主题中讨论的其他器件:J722SXH01EVM

工具/软件:

工具/软件:

在 ti-vision-apps 配置下编译处理器 SDK 失败、理由是无法获取资源

致命:无法连接到 git.ti.com:
git.ti.com[0: 198.47.28.208]:errno=连接已拒绝

手动尝试克隆 repos 列表中的某个应用程序会抛出相同的错误、

Git 克隆 git://git.ti.com/processor-sdk/imaging
克隆到"成像"...
致命:无法连接到 git.ti.com:
git.ti.com[0: 198.47.28.207]:errno=拒绝连接

ti git 服务器是否关闭? 您能告诉我什么时候可用吗?

手动 Ping git 服务器-

 ping git.ti.com
Ping git-a10.ext.ti.com (198.47.28.207) 56 (84)字节的数据。
^C
-- git-a10.ext.ti.com ping statistics --
传输457个数据包、0个接收、100%数据包丢失、时间466948ms

但是、可以通过以下方式访问 git repo Web 界面:

https://git.ti.com/cgit/

但是使用 https 进行克隆会引发错误、

 Git 克隆 git.ti.com/.../imaging
克隆到"成像"...
警告:重定向到 git.ti.com/.../
警告:远程头部指不存在的参考、无法结账。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    您计划使用哪个 SDK、Linux 或 RTOS?  

    假设您使用"J722SXH01EVM"作为评估平台。 然后、您应该/可以从 TI.com 下载所有 SDK、链接会粘贴在下方。

    https://www.ti.com/tool/J722SXH01EVM

    如果您要下载 RTOS SDK 和构建 tivision 应用、可以按照以下步骤操作。

    ================================

    ===如何编译 j722s RTOS PSDK ===

    ================================

    1.在 SDK 根目录中、安装 ROTS PSDK 软件包

    •  source sdk_builder/scripts/setup_psdk_rtos.sh

    2.在命令行中设置环境变量(也可以编辑 "sdk_builder/build_flags.mak"文件并修改以下4个变量)  

    • 导出 build_emulation_mode=no
    • 导出 BUILD_TARGET_MODE=yes
    • 导出 SOC=j722s
    • 导出 PSDK_INSTALL_PATH=$(pwd)

    3.构建完成后,确保$SOC 设置正确

    • ECHO $SOC

    这时应该会显示"j722s"

    4.  执行以下操作以构建完整的 PSDK RTOS
    cd sdk_builder

    • 制作 SDK

    5.要彻底构建 vision_apps、请执行以下操作:

    • cd sdk_builder
    • 制作 vision_apps_scrub

    6.立即执行以下操作以构建视觉应用程序

    • 制作 vision_apps

    您也可以参阅以下链接以获取详细文档。

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j722s/10_01_00_04/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/index.html

    此致

     Wen Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢链接、您拯救了我的一天。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Laura!

    我现在将关闭此 TT。  

    如果您仍有问题、只需提交一个新问题。

    此致

    Wen Li