This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69A:在 AM69A 上部署 YOLOv5-L 模型

Guru**** 2328790 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522580/am69a-deploy-a-yolov5-l-model-on-the-am69a

器件型号:AM69A

工具/软件:

我注意到了一份名为"使用 TI Edge AI Studio 在 AM62A 上进行基于 AI 的视觉缺陷检测"的应用手册(文档编号 SPRADC9)。 我当前计划在 AM69A 上部署 YOLOv5-L 模型、以处理来自八个摄像头的图像。 但是、我不确定 AM69A 的计算能力是否足以处理此工作负载、因为我的原始设计使用了 RTX 4090。 您能否帮助分析和评估 AM69A 是否符合部署 YOLOv5-L 模型的要求? 最好能在您的 TI 实验室进行测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jianhao:

    请转到此处并使用您的模型运行模型分析器。  选择 AM69A 作为您的电路板、系统会为您检查一下。

    https://dev.ti.com/edgeaistudio/ 

    此致、

    Chris