This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM6422:SD 主机控制器驱动程序强度

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522788/faq-am6422-sd-host-controller-driver-strength

器件型号:AM6422

工具/软件:

你(们)好

MMCSD1:

是否可以为以下各项选择不同的驱动强度:

a) 3.3V 信号传输

b) 1V8 (UHS-I)信号

指示 不支持驱动程序 A、C 和 D 类型的"MMCSD1_Capabilities"寄存器。 但是、此寄存器是从"MMCSD1_SS_CTL_CFG_3_REG"寄存器获取信息、其中相应的位字段为 R/W 类型。 我可以对其进行配置。  该器件是否支持 A、C 和 D 类驱动器?

是否有任何其他选项可以调整驱动强度?

此致、

基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编号 与 MMC1信号关联的 SDIO 缓冲器类型的驱动强度固定为40欧姆。

    此致、
    Paul