This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS62LEVM:使用 sysfs LED 接口控制 LED9时出错

Guru**** 2328790 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522383/tmds62levm-error-controlling-led9-with-sysfs-led-interface

器件型号:TMDS62LEVM
主题中讨论的其他器件:AM62L

工具/软件:

您好:

我按照 以下说明 对新的 AM62L EVM 执行操作、并在列出可用的 LED 时看到预期的输出:

ls /sys/class/leds
am62-sk:green:heartbeat mmc0::mmc1::

但是、我无法使用以下命令控制 LED:

Echo 1 >/sys/class/leds/am62-sk:green:heartbeat/brightness 
Echo 0 >/sys/class/leds/am62-sk:green:heartbeat/brightness 
echo none >/sys/class/leds/am62-sk:green:heartbeat/trigger 

指示灯将保持默认心跳模式并继续闪烁。 我正在使用 SDK 默认映像、而不对器件树进行任何修改。 我尝试了从 SD 和 TFTP/NFS 引导、但行为是相同的。 SDK 版本为11.00.05.02

我是否遗漏了一些东西、或者是否有任何可能导致这种情况的建议?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    启动时的用户 LED 由开箱即用演示应用程序控制。
    请运行以下命令:

    systemctl stop ti-lvgl-demo

    发布此消息后、应用程序将停止、从而释放此 LED、这些命令将正常工作。

    感谢您指出这一点、我们将更新文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    求解、谢谢